變更語言 :
來自 igus® 的能量鏈在結構上非常穩定耐用,因為它們已在各種條件下的許多應用中證明了其可靠性。在 igus® 鏈條和電纜實驗室中,每年進行約 100 億次的電子鏈循環測試。這就是為什麼我們可以準確地說出能量鏈在應用中的使用壽命。

在實踐中實現:
GE Healthcare 的 Discovery IGS 730 X 光機不連接地面,因此可以在任何位置靠近病人。由於 E4.1 系列的 e-chain® 結合了低噪音操作、特高穩定性和使用壽命,因此被選作能源供應。

快速簡便地確定使用壽命
只需點擊幾下即可確定預期使用壽命,並收到所選能源鏈的 36 個月保固證書。
實用小貼士,教您如何在各種應用中自行規劃和優化能量鏈,並設計出最長的使用壽命。這些提示絕對不能取代我們專家的個人建議。我們在現場和辦公室的技術顧問樂意為您提供支援,例如現場測量、設計、安裝和試運行。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net