﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title>igus®</title><description /><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/15020/igus-16</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/15020/igus-16</link><title>緊湊的旋轉：igus 增加 16 毫米轉盤軸承系列</title><description>節省空間的 PRT-04 轉盤軸承現在提供更多尺寸，並具有內外齒形和鎖定功能的選配項目

它們緊湊且輕巧，可高效完成任務。它們專為狹窄空間中的旋轉運動而開發，構成 igus 的完整 PRT-04 模組化系統。免潤滑轉盤軸承系統有八種尺寸。它們具有外齒形和帶有角度限制塊（選配），現在還具有內齒形和鎖定功能。這有助於設計工程師為小安裝空間的應用找到所需的產品。
</description><pubDate>Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/15021/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/15021/igus</link><title>零汙染的乾淨運行：用於食品技術的 igus 新型塗層粉末</title><description>符合 FDA 標準的工程塑膠粉末 IC-05 的使用壽命比 IC-01 多四倍，可確保鈑金件耐磨

無論是在定量給料機中、充填設備的輸送帶上還是在套標技術中：你都能找到耐摩擦和耐磨損的鈑金件和零件。為了延長金屬零件的使用壽命，igus 開發出一種新型塗層材料。噴塗的 IC-05 耐磨優化工程塑膠可保護靈敏和較小的軸承點以及滑動表面。該材料是藍色的，易於辨識，並可以被用於食品技術。測試表明，該材料的使用壽命比 IC-01 塗層粉末多四倍。
</description><pubDate>Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/15008/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/15008/igus</link><title>保持創新並與時俱進：igus 擴大其管理董事會</title><description>動態工程塑膠專家根據產品和重要的未來發展重組管理部門

漸進式數位化、豐富的產品創新，全球範圍內的快速交貨和可持續的循環經濟 - 這些只是 igus 今年正在推動的部分未來計畫。公司現在正在擴展其管理部門，以面對各式各樣的挑戰。客戶和員工都相信 igus 在每個階段以及未來依然會走出自己的康莊大道。 </description><pubDate>Thu, 25 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/15009/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/15009/igus</link><title>影片：igus 的高級焊接台可焊接隨插即用的高品質電纜</title><description>借助高端設備，經過技術培訓的人員可透過手工操作實現最佳焊接效果</description><pubDate>Thu, 25 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14973/chainflex-io-link</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14973/chainflex-io-link</link><title>新型 chainflex IO-Link 耐彎曲電纜即使在扭轉情況下也可確保可靠的通訊</title><description>igus 推出經濟高效的 IO-Link 電纜，適用於拖鏈和機器人

IO-Link 技術幫助使用者輕鬆快速地與其感測器和制動器進行通訊。IO-Link 電纜必須承受拖鏈中的最大應力和機器人上的扭轉。igus 現已為此開發了兩種新電纜。測試編號 4869 證明它們具有達 2200 萬次往返次數的使用壽命。同時，其成本效益比目前可用的替代方案高 32%。
</description><pubDate>Thu, 04 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14974/chainflex-top-drives-35</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14974/chainflex-top-drives-35</link><title>七合一：新型 chainflex 耐彎曲電線電纜系列可為  Top Drives 節省 35% 的電纜成本</title><description>igus 經過測試且安全的電纜套件，包括用於海上 e-loop 的馬達、數據和混合電纜

igus 開發出 e-loop，特別適用於鑽油設備和極具挑戰性的應用中的懸掛裝置。極其堅固的拖鏈系統安全地垂直引導電纜，並已取代全球越來越多的輔助管束回路。新 CFSPECIAL.5 系列現在還有適合 e-loop 的 igus 電纜系列。七條 chainflex 耐彎曲電線電纜的組合可節省 35% 的成本。
</description><pubDate>Thu, 04 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14962/igus-robolink-ip44</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14962/igus-robolink-ip44</link><title>igus 推出新型 robolink IP44：無懼潮濕的機械手臂！</title><description>igus 開發出一種由工程塑膠和不鏽鋼製成的低成本自動化解決方案，適用於濺水的環境</description><pubDate>Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14846/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14846/igus</link><title>完整套件解決方案登場！一鍵將 igus 拖鏈套件加入購物車中，並可快速出貨</title><description>igus 現在提供適合長行程的 DIY 套件，包括供能系統、內部分隔、導槽和固定座

對於想要快速、輕鬆地訂購自己的拖鏈並自行組裝的使用者，igus 現在提供了解決方案：完整套件。該套件包括一條 E4.1 拖鏈系列、一個鋁製導槽、匹配的分隔板、去應力元件和一個螺絲起子。這代表著客戶無需擔心供能系統的耗時配置。拖鏈的所有調整都直接在設備或機器上進行。igus 線上商店現貨供應三種內高的完整套件，可提供 8 到 24 公尺的行程。
</description><pubDate>Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14949/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14949/igus</link><title>雙關節球接頭使用壽命更長：igus 的新型彈性雙關節球接頭</title><description>柔性的外殼材料可確保球頭螺栓牢固密封，並防止灰塵滲入軸承。

雙關節球接頭承受各種類型的負載，例如永久振動、邊緣負載以及高拉力和壓縮強度。因此，對所用材料的要求非常高。動態工程塑膠專家推出 igubal GPZM 雙關節球接頭。這種雙關節球接頭不僅免潤滑、免維護，由於採用了新的外殼材料，其彈性比傳統解決方案高 20%。牢固地密封了球頭螺栓，防止灰塵進入，並提高了動態應用的可靠性。
</description><pubDate>Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14950/4-0-igus-3d</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14950/4-0-igus-3d</link><title>符合工業 4.0 標準的積層製造：igus 使 3D 列印摩擦優化部件更加智慧化</title><description>世界首創：整合在列印部件中的感測器指示保養需求並發出超載警訊

直到今日，igus 的 3D 列印耐磨零件具有與原裝零件相同的使用壽命。現在，igus 成功邁出了一大步，使列印部件變得智慧化。以線材 3D 列印的部件可即時發出超載警訊並報告維護需求。嶄新亮點：首次將感測器直接「列印」到零件中。這樣它們不僅擁有極短的交貨時間和低成本，而且還具備可用於工業 4.0 的選項。</description><pubDate>Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14935/ec-pr</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14935/ec-pr</link><title>長行程關閉保護：新 EC.PR 系統監測拖鏈</title><description>igus 基於位置的推/拉力監測系統確保起重機(天車系統)的安全

遺忘在拖鏈中的螺絲起子、彎曲的導槽以及冰、雪和散裝物料會迅速導致起重機完全損壞，並造成高昂成本。為此，igus 開發出一種新的推/拉力監測系統。EC.PR 精確記錄浮動移動端的應力值並調整應力極限。這樣可以避免高昂的維修費用和系統的損壞。</description><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14936/igus-80</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14936/igus-80</link><title>新型 igus 模組化接頭將拖鏈的組裝時間減少 80%</title><description>呈現模組連接概念的訂製接頭獲得 2021 年德國設計獎

單獨連接電纜不僅耗時耗力，而且容易出錯。為此，igus 開發出模組化接頭，可輕鬆將拖鏈裝配在一起。使用者現在可以使用單獨的接頭將連接器配置到拖鏈。這樣，拖鏈成為一個介面，可節省 80% 的安裝時間。模組化接頭的設計和功能也贏得了 2021 年德國設計獎評審團的青睞。
</description><pubDate>Mon, 08 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14845/</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14845/</link><title>徵求獨特的工程塑膠乾式軸承應用！</title><description>為了慶祝 manus 獎迎來十周年，我們首次頒發環保獎

海上檢查設備、浮動雙體船、適合行動不便人士的駕駛員輔助系統， 它們的共同點是使用軸承技術中令人驚奇的高性能工程塑膠，因此獲得了 2019 年 manus 獎。作為工程塑膠專家 igus 每兩年舉辦一次的聯合活動，目前正在尋找免上油平面軸承的創新應用。優勝者可獲得高達 5,000 歐元的獎金。為了慶祝 manus 獎迎來十周年，評審團將首次頒發環保獎。
</description><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14927/igus-e4q</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14927/igus-e4q</link><title>利用大自然的秘密：igus 的 E4Q 拖鏈贏得德國設計獎</title><description>最新一代的拖鏈設計可減輕重量，提高強度並減少 40% 的裝配時間

igus 開發的 E4Q 拖鏈系列旨在為架空長行程應用提供最佳解決方案。開發人員受自然啟發設計出的形狀確保重量非常輕，而獨特的免工具打開概念可將安裝時間減少 40%。E4Q 憑藉此開創性設計獲得了著名的德國設計獎。
</description><pubDate>Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14914/iglidur</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14914/iglidur</link><title>展開後盡情放鬆：iglidur 乾式軸承實現可攜式吊床的免潤滑支撐</title><description>免維護的 igus 工程塑膠滑動軸承確保 Qnux 吊床的快速簡便組裝

Max Kitzberger 夢想著能隨時隨地舒適得躺著，現在他的兒子和團隊正在將這個夢想變為現實。可攜式吊床 Qnux 可以裝入重達九公斤、1.10 公尺的緊湊型圓筒中，只需五個步驟即可輕鬆安裝。對於折疊和移動部件的軸承，開發人員採用了由免潤滑高性能工程塑膠製成的 iglidur J 滑動軸承。
</description><pubDate>Tue, 26 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14915/chainflex-84</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14915/chainflex-84</link><title>輕鬆拉取不費力：新型 chainflex 耐彎曲電纜專用運輸紙箱節省 84% 的運輸成本</title><description>借助 chainflex 耐彎曲電纜 CASE，使用者可快速、經濟高效地建立節省空間的貨物儲存系統

igus 為其特殊電線電纜開發了一種新的物流解決方案。chainflex 耐彎曲電纜 CASE 可為使用者節省數倍的費用，因為現在可透過快遞服務以安全的可堆疊紙箱出貨，無需透過物流公司運送。這大大降低了運輸和倉儲成本。可以直接紙箱中拉出電纜並裁剪所需的長度。chainflex 耐彎曲電纜 CASE 上的 QR 代碼確保快速重複訂購電纜。
</description><pubDate>Tue, 26 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14896/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14896/igus</link><title>輕鬆滑行！igus 的免保養耐磨軸承確保電動腳踏船可靠運動</title><description>無腐蝕和免潤滑的滑動軸承技術精進了 Ceclo 技術並節省了保養成本

在湖上漫無目的地飄蕩，或無憂無慮地遊湖，這一切都可以透過電動的「Ceclo」實現。為確保長時間平穩行駛，這家法國同名製造商在其電動腳踏船上安裝了 igus 工程塑膠乾式軸承來取代金屬滾珠軸承。螺旋槳可以免潤滑和免維護旋轉，這降低了保養成本，並符合嚴格的環境法規。
</description><pubDate>Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14897/keep-on-trucking-iaa</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14897/keep-on-trucking-iaa</link><title>“ Keep on trucking “! 易格斯在直播現場展示 IAA 多功能車的全新應用！</title><description>易格斯專家現場展示如何在汽車工業中使用動態工程塑膠從而降低成本並提高技術性能。</description><pubDate>Mon, 18 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14894/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14894/igus</link><title>使用免上油的 igus 滑動軸承在數秒內製作輔助型外骨骼調節系統</title><description>drylin 直線軸承系統和 iglidur 滑動軸承為中風患者打造不須上油的輔助型外骨骼調節系統

全球許多中風患者都患有偏癱（部分癱瘓）。外骨骼調節系統，例如 Harmonic Bionics 的 Harmony，可幫助重建手臂和肩膀的神經束。為了讓機器人支援系統在物理治療中快速適應不同的體型，開發人員採用了 igus 輕便、免上油和免保養的滑動軸承技術。
</description><pubDate>Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14895/igubal</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14895/igubal</link><title>適用於沙漠！免上油的 igubal 連座軸承用於追日太陽能板</title><description>用於太陽能產業的 igus 方管型連座軸承在實驗室測試中取得超過 72 年使用壽命的優異成績

為了使太陽能電池板高效發電，太陽能電廠的經營者依賴於可自動對齊太陽位置的可移動模組，從而確保高能量產出。igus 開發出 igubal ESQM 方管型連座軸承，專門用於將模組安裝在方管上，現在又增加了兩個尺寸。世界各地的工廠經營者使用著免上油、防塵、防汙的解決方案，其耐用性已在實驗室得到檢驗並可品質保固 25 年。
</description><pubDate>Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14880/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14880/igus</link><title>用於定向灌溉、節約成本的 igus 滾輪拖鏈</title><description>新型精密灌溉器將水和肥料的消耗減少 75%——導槽中的拖鏈可引導軟管，從而進一步節省能量

Rathmakers Gartenbautechnik 生產的精密灌溉器旨在合理利用水資源並保護地下水。新的自動灌溉系統可以將水精確送達所需的位置：植物。為了安全、緊湊地引導軟管和電纜，開發人員依靠由滾輪拖鏈和導槽組成的 igus 拖鏈系統。
</description><pubDate>Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14881/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14881/igus</link><title>快速安裝的 igus 拖鏈引導數噸重的電纜</title><description>經過測試的 e-loop 客製化供能系統可提高安全性並減少採購和安裝時間

它以固定的彎曲半徑安全地引導電纜，甚至可以承受衝擊和撞擊：e-loop。拖鏈系統專為懸掛應用（如深鑽機）而設計，此產品已在全球範圍內取代輔助管束迴路。為了由單一供應商為使用者提供即使在極端應用場景（如爆破區域）中也能安全運行的完整即插即用系統，igus 現在提供帶有專用連接器和電纜的拖鏈，即經測試的裝配拖鏈。
</description><pubDate>Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14866/e-skin-flat</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14866/e-skin-flat</link><title>模組化、扁平且快速組裝：用於無塵室的 e-skin flat拖鏈系統</title><description>igus 透過 ISO 1 級、擁有獨立腔室解決方案和帶支撐拖鏈的 e-skin flat系統對拖鏈進行擴展，實現更長的懸空長度

igus 開發出 e-skin flat系統，可在無塵室中緊湊地引導電纜，運行時幾乎不會產生粉塵。為了令使用者更快地安裝拖鏈並輕鬆更換電纜，igus 現在還提供「獨立腔室」的 e-skin flat系統。這方便使用者定義腔室的數量、模組化組合並在幾秒鐘內置入電纜。新的內部支撐拖鏈增強了 e-skin flat系統的強度，用以實現更長的懸空長度。
</description><pubDate>Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14867/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14867/igus</link><title>屢獲殊榮的傢俱設計中採用 igus 直線系統作為節省空間的解決方案</title><description>drylin 直線軸承裝置完善了多功能立方體 SQR 中簡便的抽取系統

目前全球許多人都是在不甚寬廣的空間中生活、工作和烹飪。因此實用傢俱的需求越來越大，例如多功能立方體 SQR。這個方形解決方案將廚房櫥櫃、辦公桌和餐桌融合為一體。為創造足夠的儲藏空間，發明者採用了 igus 免上油且持久耐用的 drylin 直線軸承裝置。
</description><pubDate>Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14848/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14848/igus</link><title>igus 機器人控制系統：免費模擬且經濟實惠的手臂控制系統</title><description>使用數位分身在直觀的機器人控制系統中快速實現低成本自動化

為了輕鬆地對機器人進行程式設計，igus 在低成本自動化解決方案中開發了控制軟體這個環節。igus 機械手臂控制系統可免費進行線上擷取，讓自動化變得輕而易舉。可對不同的機械手臂機台做程式編程與控制， 並即時模擬在數位分身上。這樣，使用者可以在購買手臂前就預先編寫合適的解決方案。igus 以最低 5,000 歐元的價格提供機器人硬體，例如帶有驅動套件的模組化滑台系統。</description><pubDate>Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14849/igus-iso-1</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14849/igus-iso-1</link><title>保證無微塵的獨特 igus 無塵實驗室，適用於 ISO 等級1 級零組件</title><description>Fraunhofer IPA 建造的新測試實驗室可加速低發塵且經濟高效的動態工程塑膠的開發

在半導體製程中，拖鏈和電纜等元件必須滿足有關發塵量的最高標準。為了開發適合在無塵室中使用的新型動態工程塑膠，Fraunhofer IPA 作為 igus 的開發和認證合作夥伴，在科隆設計並建造了一個客製的無塵實驗室，並具有 ISO class1 級無塵室等級。有了新的實驗室，動態工程塑膠專家就可以在很短的時間內提前在實際條件下進行客戶測試和新產品開發。
</description><pubDate>Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14850/igus-3d-2</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14850/igus-3d-2</link><title>igus 的 3D 列印服務：2 天內向全球交付免上油部件</title><description>易於配置並快速交付的耐磨功能部件、原型和替換零件

去年，igus 交付了 120,000 個積層製造部件。運動塑膠專家有足夠的理由進一步提高其能力，並為其 3D 列印服務配備壁厚和底切分析等新功能。這樣，全世界的客戶都可以非常輕鬆快捷地獲得免上油且幾乎免保養的部件，從而節省成本。</description><pubDate>Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14847/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14847/igus</link><title>igus 機器人控制系統：免費模擬且經濟實惠的手臂控制系統</title><description>使用數位分身在直觀的機器人控制系統中快速實現低成本自動化

為了輕鬆地對機器人進行程式設計，igus 在低成本自動化解決方案中開發了控制軟體這個環節。igus 機械手臂控制系統可免費進行線上擷取，讓自動化變得輕而易舉。可對不同的機械手臂機台做程式編程與控制， 並即時模擬在數位分身上。這樣，使用者可以在購買手臂前就預先編寫合適的解決方案。igus 以最低 5,000 歐元的價格提供機器人硬體，例如帶有驅動套件的模組化滑台系統。</description><pubDate>Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14742/300v-ul-chainflex-bus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14742/300v-ul-chainflex-bus</link><title>通過全新 300V UL 認證， chainflex bus匯流排電纜可節省大量成本</title><description>UL 電壓高 10 倍，在拖鏈分隔應用，提供更方便的自由設計</description><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14743/fda-igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14743/fda-igus</link><title>符合 FDA 標準的 igus 藍色輸送導輪可達到最大皮帶速度</title><description>由全新工程塑膠材質 iglidur A250 製成的輸送導輪可在輸送帶的間隙中穩定地輸送食品</description><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14693/xiros</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14693/xiros</link><title>快速且免上油：用於貼標技術的新型 xiros 滾輪軸</title><description>黑色滾軸和能夠順暢運行的工程塑膠滾珠軸承相結合，可節省多達 48% 的重量和 42% 的質量慣性

能夠輸送薄膜或標籤：帶有滾珠軸承的滾軸。之前主要採用銀色陽極氧化鋁合金，現在的 igus 新型黑色滾軸在包裝和貼標技術方面帶來了真正的改變。即裝即用的系統不僅美觀，而且擁有相當進步的技術。產品由黑色陽極氧化鋁管和免保養、能夠順暢運行的 xiros 工程塑膠滾珠軸承組成。
</description><pubDate>Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14690/igus-18-000</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14690/igus-18-000</link><title>數位創新革命：igus 連線實體展覽的參觀人數超過 18,000人</title><description>動態工程塑膠專家 igus證明即使在新冠疫情時期，展覽也能吸引大量參觀者

自五月初，igus 就在科隆 Porz-Lind 的展廳內佈置了展覽攤位。該 igus 實體展覽現場展示了 100 種動態工程塑膠新產品，可供客戶獨自或在 igus 專家的陪同下，不須親臨現場也能參觀。到六月為止，已有超過 18,000 多名客戶利用這一獨特的方式去探索如何用動態塑膠精進應用技術並降低成本。
</description><pubDate>Fri, 11 Sep 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14689/vector</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14689/vector</link><title>六主軸的自動車床榮獲 vector 金獎</title><description>Gildemeister Italiana S.p.A. 憑藉獨特的拖鏈系統獲得頭獎

高速、長行程和緊湊的安裝空間：igus GmbH 每兩年頒發一次 vector 獎，以表彰引人入勝的創造性拖鏈應用。今年收到了 32 個國家總計 266 個參賽作品。Gildemeister Italiana S.p.A. 的多軸車床贏得 vector 金獎。在非常狹窄的安裝空間中，總共有八條全裝配拖鏈可靠、安全地引導電纜和軟管。
</description><pubDate>Thu, 03 Sep 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14688/igus-2-3d</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14688/igus-2-3d</link><title>立體取代平面：igus 透過 2 件式 3D 列印為客戶創造高設計自由度</title><description>可以在一個步驟中將兩種線材連接在一起，生產出免上油且高度穩定的部件

原型、備件、工具且小批量：科隆塑膠專家 igus 的 3D 列印機現在還可以用各種線材生產部件。透過 2 件式 3D 列印，可以輕鬆組合不同的特殊材質。例如，3D 列印可用於生產既需要特殊剛度又需要高耐磨性的部件。這為公司創造了更多的設計自由度和靈活性。
</description><pubDate>Fri, 28 Aug 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14683/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14683/igus</link><title>使用新的 igus 耐磨線材快速列印用於可接觸食品的耐磨部件</title><description>3D 列印材料 iglidur A350 可用於生產包裝產業中免上油、符合 FDA 標準且耐高溫的特殊零件。

在包裝和食品產業中，特殊的衛生解決方案必不可少。因此，許多使用者已在使用符合 FDA 標準的 iglidur 乾式科技軸承和由 igus 高性能工程塑膠製成的圓棒材。為了讓使用者在機器製造方面擁有更大的設計自由度，igus 現已開發出耐高溫、經久耐用且經過驗證的材料 iglidur A350 作為 3D 列印耐磨線材。
</description><pubDate>Thu, 20 Aug 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14681/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14681/igus</link><title>完美組合：igus 的新型直線和擺動導向裝置</title><description>帶有 PRT 轉盤軸承的 drylin W 直線導向裝置用於滑動和旋轉調節

igus 的新設計研究成果可同時實現直線移動和旋轉兩個動作。借助 drylin W 直線滑動/擺動導向裝置，使用者可根據需要輕鬆調節座椅和扶手椅上的扶手、托盤和控制台。以前必須由客戶費力地組裝，現在直接就是裝配好的。此外，免上油的工程塑膠滑動元件可確保其安靜的作動。
</description><pubDate>Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14673/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14673/igus</link><title>新冠肺炎疫情期間喜憂參半：igus 營業額下滑，不過到目前為止接單量總體穩定</title><description>市場需要能夠精進技術、降低成本的動態工程塑膠解決方案——在虛擬展覽現場展示 100 種新產品

自去年營業額增長 2% 之後，igus 目前在市場上遭受一些波動。新冠肺炎疫情導致前四個月的銷售額下滑，但到目前為止，我們的接單量總體穩定。客戶對能夠精進技術、降低成本的動態工程塑膠的興趣正顯著增加。為此，igus 設立了一個線上展覽攤位，供客戶在雲端連線時親自探索易格斯的創新概念。此舉從一開始就備受肯定。
</description><pubDate>Fri, 24 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14672/3d-igus-sls</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14672/3d-igus-sls</link><title>用於 3D 列印靜電導電耐磨件的新型 igus SLS 材料</title><description>免上油的耐磨工程塑膠 iglidur I8-ESD 可以經濟高效地製造耐用的特殊零件，且沒有最小訂購量的限制

為了在電子和半導體工業中安全可靠地使用，必不可少的就是具有靜電導電特性的部件。即使很小的電擊也可能破壞昂貴的生產線。igus 現已為 SLS 技術開發出一種新的穩定材料，靈活、經濟高效地製造具有 ESD 特性的耐磨件。iglidur I8-ESD 製成的免上油特殊零件可在短短幾天內進行列印並發貨。
</description><pubDate>Fri, 17 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14668/50igus-ye</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14668/50igus-ye</link><title>架空長度增加 50%：igus 擴展其 YE 混合型拖鏈系列</title><description>快速安裝、重量減輕 50% 的供能系列，由鋼和工程塑膠製成，並提供全新的大型尺寸

比傳統的鋼製鏈條輕 50%，懸空長度比由一般工程塑膠製成的拖鏈長 50%：這是 igus YE 供能系列的特殊之處。它由工程塑膠和鋼元件製成，因此特別堅固。igus 現在為其易於安裝的混合型拖鏈系列增添兩種新尺寸，以便在移動式起重機工作平臺和工程機械上安全地引導大型液壓軟管並實現極高的填充重量。 
</description><pubDate>Fri, 10 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14669/iglidur</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14669/iglidur</link><title>雙重防塵保護：iglidur 滑動軸承的毛氈密封</title><description>新密封概念為農業設備和工程機械中的 igus 乾式科技軸承和軸提供更多保護

沙塵和研磨性粉塵會對滑動軸承和軸產生非常不良的影響。因此，igus 為其免上油的 iglidur 乾式科技軸承開發了一種新的保護方法：毛氈密封。只需將其放置在軸承的法蘭上，即可防止灰塵進入，並減少保養和機器故障的次數。
</description><pubDate>Fri, 10 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14663/igus-2020</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14663/igus-2020</link><title>igus 帶來 2020 年新品發表和展覽連線</title><description>&lt;strong&gt;向客戶展示100 多款動態工程塑膠的新產品，以及如何降低成本/精進技術&lt;br&gt;&lt;br&gt;

在德國igus的線上展覽將展示動態工程塑膠在所有領域的 100 多款新品和產品的系列概念。位於德國科隆總部的攤位面積約 400 平方米，現已向網路上的參觀者開放預約， igus使用多媒體管道提供更多有關「降低成本、延長使用壽命 」的專業資訊。展覽攤位只是 igus數位服務的一環，還可另外安排在攤位上的私人導覽、私人會議或小組會議。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14664/e-spool-flex</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14664/e-spool-flex</link><title>e-spool flex：無需滑環，從頭到尾引導電纜</title><description>&lt;strong&gt;帶有蝸狀導向裝置的新型 igus 電纜卷軸提升操作面板和裝配區域的安全性&lt;br&gt;&lt;br&gt;

安全地移動電纜並能夠快速收起——這是 e-spool flex 的目的。全新的 igus 電纜卷軸可引導所有電纜和軟管，不中斷地傳輸能量、介質和資料。提高了手動工作站和操作面板的安全性。為了快速安裝電纜卷軸，開發人員選擇了蝸狀導向裝置。只需幾個簡單的步驟即可放入電纜並立即使用 e-spool flex。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14665/3d-igus-sls</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14665/3d-igus-sls</link><title>用於 3D 列印靜電導電耐磨件的新型 igus SLS 材料</title><description>&lt;strong&gt;免上油的耐磨工程塑膠 iglidur I8-ESD 可以經濟高效地製造耐用的特殊零件，且沒有最小訂購量的限制&lt;br&gt;&lt;br&gt;

為了在電子和半導體工業中安全可靠地使用，必不可少的就是具有靜電導電特性的部件。即使很小的電擊也可能破壞昂貴的生產線。igus 現已為 SLS 技術開發出一種新的穩定材料，靈活、經濟高效地製造具有 ESD 特性的耐磨件。iglidur I8-ESD 製成的免上油特殊零件可在短短幾天內進行列印並發貨。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14666/5-igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14666/5-igus</link><title>5 倍的智慧：igus 推出第一本智慧工程塑膠軸承目錄系列</title><description>&lt;strong&gt;isense 智慧工程塑膠軸承可及時發現磨損並發出故障警告&lt;br&gt;&lt;br&gt;

自去年推出原型後，igus 現已開發出首組 isense 智慧工程塑膠軸承系列，其中採用五種 iglidur 材料，功能是進行預測性保養。無論是在食品工業、紡織機械、叉車還是建築用機械中， isense 智慧工程塑膠軸承為用戶創造一種耐用、免上油並可提供磨損資訊的解決方案。創新的方案讓用戶能便於及時預測保養時機，防止機器和系統故障。 &lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description><pubDate>Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14651/igus-64</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14651/igus-64</link><title>igus 的全球首款工程塑膠伸縮式滑軌可節省 64% 的重量</title><description>射出成型且經濟實惠的新型 drylin 直線伸縮滑軌能確保輕鬆延伸

igus 全球首款工程塑膠伸縮滑軌證明了塑膠的無限潛力。它輕巧、裝配迅速，並且以射出成型達到經濟實惠。應用廣泛，例如用於輕鬆伸縮和調節抽屜、座椅和頭枕。在這些應用中，igus 依靠的是其耐用且耐磨的高性能工程塑膠。新型 drylin 直線導軌有三種顏色可供選擇，適用於各種不同的環境。
</description><pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14652/igus</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14652/igus</link><title>直接連接：用於新一代馬達的 igus 混合電纜</title><description>用於拖鏈的 readycable預裝配電纜可在小巧的安裝空間中安全地傳輸能量和資料

為了供應能量和資料到新版的馬達中，使用者需要即使在高加速度下和長行程中也能可靠運行的合適電纜。特別開發作為動態應用，igus 現在開發出一種混合電纜，作為新型 Bosch Rexroth 馬達的驅動解決方案。將動力電纜和數據電纜合二為一，故可適用於小巧的安裝空間。igus 提供完全客製化的 readycable，可精確到釐米。這樣可為用戶節省成本。 
</description><pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14642/igus-drylin</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14642/igus-drylin</link><title>根據交通號誌燈原理進行保養：igus 的智慧型 drylin 直線滑軌系統</title><description>實現 drylin W 直線滑軌系統預測性保養的新型智慧解決方案

drylin 直線滑軌系統必須承受連續運行甚至是惡劣環境下的極端條件。為了使直線滑軌系統能在沒有潤滑劑的情況下滑動，igus 依靠由高性能工程塑膠製成的直線滑軌。但什麼時候應該更換零件？igus 的新型智慧直線滑塊可提供幫助。按照交通號誌燈原理「紅燈停、綠燈行」的概念，保養技術人員只需按一下按鈕即可獲得是否需要保養的資訊。
</description><pubDate>Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14643/igus-profibus-nutzerorganisation-e-v</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14643/igus-profibus-nutzerorganisation-e-v</link><title>進步研究：igus 成為 Profibus Nutzerorganisation e.V. 的新成員</title><description>經過測試的 chainflex Profinet 耐彎曲電纜可確保在動態應用中可靠地傳輸資料

Profinet 是工業自動化方面全球領先的乙太網路通訊方案。借助即時通訊，可以快速安全地傳輸大量資料。為推進 Profinet 技術在運動應用中的研究，igus 現在作為電纜專家加入了 Profibus Nutzerorganisation e.V.。 
</description><pubDate>Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14640/60</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14640/60</link><title>60 分鐘內即可傳輸能量和資料</title><description>igus 革命性的 autoglide 5 自導向拖鏈不需要導槽

在長行程中安全引導能量且經濟高效：這是 igus 開發 autoglide 5自導向拖鏈的目標。新拖鏈系統專為在物流設備和起重機系統中水平使用而設計。特殊功能：不需要導槽，可快速安裝。它安裝在由拖鏈固定的鋼索上。
</description><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item><item><guid isPermaLink="true">http://www.igus.com.tw/Press/14641/drylin</guid><link>http://www.igus.com.tw/Press/14641/drylin</link><title>工業設計與傢俱技術相結合：drylin 免上油直線滑軌使滑動延伸更順暢</title><description>igus 的免上油直線導向裝置為實習生的木工件創造額外的儲存空間

由貝爾吉施格拉德巴赫嶄露頭角的木匠製作的兩件傢俱表明，工業設計與斯堪的納維亞風格相結合，可以造就出獨特的傢俱。系列不僅外觀不凡，功能也更加多樣。無法不提到的就是業界知名的免上油 drylin 直線導向裝置。它們可在帶有直線導向元件的床頭櫃以及帶有拉出裝置的咖啡桌中平穩地作動，並且不須上油。
</description><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate></item></channel></rss>