請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100
TW(ZH)

iglidur®常見問題


1. 如何將iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套固定到軸承座中?

iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套的設計使其可以壓入軸承外徑標稱尺寸的軸承座(公差為H7)中,然後通過壓配固定。 這是通過所謂過量壓入實現的,即軸承的外徑比未壓入狀態的軸承座大0.1至0.25 mm(取決於標稱尺寸)。 內徑也只在壓入後達到最終尺寸和公差。

2. 為什麼有這麼多不同的iglidur®材料?

自潤軸承iglidur® 材料之所以種類繁多,是因為我們在過去近三十年裏為滿足客戶的不同需求而不斷開發。 好的軸承材料是很難開發出來的。 如果優化某個特定方向,這往往要犧牲其他功能。 五種標準材料可應對大多數應用——自潤軸承iglidur® G、J、X、W300和M250。
但對於非常特殊或高端的應用,或採用最新技術,或關注性價比的大量生產,其他iglidur®材料就顯得尤為重要。 在最近幾年,新iglidur®材料的滑動軸承幹運轉應用限制也發生了改變。

3. iglidur®材料有什麼特性?

除了一般特性外,每種iglidur®軸承材料還有一系列特殊功能,從而適用於特別的應用和要求。 關於產品特性的更多資訊

4. 我該如何找到合適的自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套iglidur®材料?

iglidur®產品查找器iglidur®使用壽命預估器分別提供了應用資料、預選擇以及使用壽命計算的資訊。 因此您可以快速篩選大量材料並找到合適的材料。

5. iglidur®專家告訴我iglidur® W300和iglidur® J是最耐用的材質。
我該選擇哪個?

iglidur® Jiglidur® W300是iglidur®系列中最耐磨的全能軸承。 如果使用壽命類似且足夠,則邊界參數將是決定應用如何選擇:iglidur® J吸水性低且耐介質性高,因此適合潮濕環境;而iglidur® W300耐高溫性更強。

6. iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套沒有潤滑怎麼使用?

特殊構造的自潤軸承iglidur® 材料通常由熱塑基質、強化纖維和固體潤滑劑組成——基質和底料本身具有良好的摩擦和磨損特性,並由固體潤滑劑再次優化。 在使用過程中,固體潤滑劑顆粒會出現在軸承表面上。 因此通常不需要用油脂或油提供額外的潤滑,或這樣不實際。關於問題的視頻

7. 我發現iglidur®滑動軸承的尺寸比目錄中說明的大很多。
怎麼回事?

自潤軸承iglidur® 是壓配軸承,適合帶H7標準孔的軸承座。 一方面,壓配將軸承固定在軸承座和其他部件上,另一方面,軸承內徑僅是為壓配而成型的。
軸承測試是在安裝條件下完成的,軸承安裝在尺寸最小的孔中。 如果軸承是在非壓入狀態下測量的,則其外徑和內徑均比在安裝狀態下大,即壓入過量。
雖然我們仔細地製造和安裝了軸承,但仍會出現與安裝尺寸和公差相關的差異和問題。 造成這種情況的可能原因有:
測量平面的位置

孔沒有適當的斜面——軸承在外部刮擦

在軸承壓入後使用定位銷擴大軸承內徑。

孔不符合H7公差。

軸承座是由軟質材料製成的,軸承壓入後會將其脹大。

軸並非H公差。

測量不是在測量線內完成的。

針規測量iglidur®滑動軸承

8. 我只需要幾個自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套。 所以價格不是很重要。
哪種iglidur®軸承最好?

很抱歉,一般而言並沒有“最好的iglidur®乾式軸承”。 最貴的軸承並非是各種應用中使用壽命最長的。 但總有一款iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套最適合您的應用。
因此最重要的是根據應用選擇軸承。 您對應用瞭解得越多,我們便能更準確地選擇技術和成本最適合的軸承。
為此,您可以使用我們的線上iglidur®產品查找器iglidur®使用壽命預估器。 如果您沒有時間或機會使用這些工具,請把您應用的資訊告訴我們,我們將為您選擇。

9. iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套的顏色是否可以自由選擇?

很抱歉不能。軸承的顏色通常是各自材料組成的結果,而且往往只有幾種染料適合材料且不會對軸承摩擦特性造成負面影響。 而且最重要的是,軸承的磨損特性取決於材料組成(也包括染料),一種新顏色添加劑往往將磨損增加數倍。 因此每種iglidur®材料均有特定的顏色,但某些材料看起來差不多。

10. 如何安裝iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套?

iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套是壓配式的軸襯套。 其內徑在軸承壓入H7軸承座孔中後調整到相應的公差。 壓入最多可超過內徑的2%。 壓入軸承的固定底座將其固定。 這樣就確保其不會在軸承座中軸向或徑向移動。
軸承座中的孔應採用適用於所有軸承的H7公差,並儘量光滑、均勻、有斜面。 應以水準力進行安裝。 使用定位或校準銷會損壞軸承並造成更大的間隙。
自潤軸承, 乾式軸承, 無給油軸承, 襯套壓配安裝方式 壓配iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套

11. 建議如何粘住iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套?

在標準情況下,我們建議採用超強力膠水(如 Loctite 401)。 對於自潤軸承iglidur® J之類難粘住的材料,使用雙成分系統可實現明顯更好的效果(如 如 Loctite 406 + Primer 770)。 對於高溫應用,我們建議採用環氧樹脂系統(如環氧樹脂類粘合劑)。
此外,對於每個粘接處,務必要將工件徹底清潔並去除油脂。 您可以採用專業的洗滌劑,也可以使用簡單快速的去油劑。 將接觸面粗化處理也會增強粘合效果。粘結一般只是一種支持措施,並不能完全取代壓配。

12. iglidur®塑膠自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套為什麼是環保的?

1.1 igus® 自潤軸承iglidur® N54塑膠軸襯54%均為可再生的原材料製成。
套用青蛙柯密特的一句話,“綠色不是那麼簡單的”。 雖然他只是個木偶,但他也說對了一點——現如今很多公司都在努力減小碳足跡。 但是環保的運營不是那麼簡單就能實現的。 這通常需要在很多領域逐漸做出很多改變。 所以,作為一名設計工程師,您能做出哪些有利環保的改變?雖然使用幹運轉的塑膠軸襯看起來微不足道,但這能夠大幅降低運轉對環境的負面影響。
以下是使用環保塑膠軸襯的四大理由:

1. 塑膠軸襯不需要潤滑,從而使環境更清潔。 據預測,美國每年會消耗十億加侖的工業潤滑劑,其中40%將釋放到環境中。 由於經摩擦優化的塑膠軸襯技術具有持久的優勢,因此igus®可以供應更符合環保考量、適合更多應用的金屬軸襯替代品。 金屬或青銅軸承需要潤滑,因此很髒;與之不同的是,iglidur®塑膠軸襯使用嵌入在數百萬小孔內、不會擠出來的固體潤滑劑。 這意味著軸襯不需要任何潤滑油或油脂,因此不會對環境造成污染。

2. 塑膠軸襯非常輕,因此有助於減少燃料消耗量和二氧化碳排放量。 重量輕,因此能耗低。

3. 塑膠軸襯的高化學品耐受性是另一個環保點。金屬通常要經過不環保、高耗能的鍍鋅處理後才能實現該效果。

4. 與金屬軸承相比,生產塑膠軸襯所需的能量更少。例如,生產1升鋁要使用15升原油,生產1升鋼要使用11升原油。但生產1升塑膠只需要1升原油,而且我們將繼續在植物油塑膠領域取得突破,以期進一步降低能耗。

材料越重,其保持運動所需的能量越多。

13. iglidur®工程塑膠自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套如何影響軸的選擇?

1. 成本因素
iglidur®塑膠軸承系列
降低成本對大多數公司都非常重要。 能否使用低成本的軸材料取決於軸承的選擇。

例如,滾珠軸承需要非常硬(60HRC或更高)和光滑的軸。青銅軸承也是類似:軸必須比使用的青銅材料硬。因為這些要求,可選的軸非常有限。較便宜的軸材料可能無法適用於這些應用。
塑膠軸襯提供了更多選擇,因為其可以搭配很多不同的軸。 igus® iglidur®滑動軸承可由很多材料製成:
因此您可以用成本最低的軸搭配最適合應用和/或所需使用壽命的iglidur®軸承材料。 軸承和軸的使用壽命只需和整個機器/設備的使用壽命一樣長就行了。 所以為什麼要選擇使用壽命比機器還長的昂貴軸和/或昂貴軸承呢?
2. 耐磨性
軸太光滑造成的磨蝕。
除成本因素外,在為軸承系統設計軸時還要考慮很多其他因素。 如果不予考慮,很多因素都會影響軸承的性能。 如果軸太粗糙,磨損將是個問題。 太粗糙的軸會像銼刀一樣在運動過程中從軸承表面刮下小顆粒。 如果軸太光滑,則軸承和軸可能粘在一起,從而摩擦增大。 如果靜態摩擦和動態摩擦存在很大差異,而且配合面存在黏著,則粘滑(特點是很大的尖銳噪音)會成為問題。

另外一個要考慮的重要因素是堅硬和柔軟的顆粒如何損壞軸承和軸。 如果顆粒進入軸承及其配合面,則二者都會因磨損增加而受損。 髒汙、灰塵和紙纖維等會造成此類問題。 通過嵌入固體潤滑劑而自潤滑的軸承在髒汙中更持久,因為軸承處沒有油脂或潤滑油。 這意味著髒汙顆粒不會進入或粘到軸和軸承上(例如您可以觀察潤滑較多的自行車鏈條)。 這樣您還可以使用更便宜的軸,甚至是在髒汙的應用中。 市場上有很多軸材料,每個都會對軸承的磨損造成不同的影響。軸材料包括鋁、表面硬化鋼、不銹鋼和鍍鉻鋼等。最後,應用條件和使用壽命要求會決定要使用的軸。在選擇合適的iglidur®滑動軸承時,基本任何標準類型的軸均可使用。
搭配鋁軸的磨損測試
例如,鍍硬鉻軸非常堅硬,但也非常光滑。 iglidur®塑膠滑動軸承搭配此類軸時的磨損平均低於搭配其他軸時的磨損。 在個別情況下,粘滑效應會因表面粗糙度低而產生。 在潮濕環境和食品加工應用中首選各種不銹鋼,而表面硬化鋁適合低負載和需要低重量的應用。 此處搭配自潤軸承iglidur® J時實現了最佳的摩擦係數。


14. 針規如何測量?

1.1 在各種措施中,igus®通過量規檢驗(也稱為“通過/未通過測試”)確保我們的軸承符合規範並可在安裝後正常使用。

首先,將軸承壓入測試軸承座中。 要注意安裝時不要將軸承損壞。 因此我們建議插入口有斜面——最好25-30度。 此外,我們建議您以水準衝床將軸承按進去。 這是最有效的安裝方法。 保護軸承的完整性格外重要。例如,如果您使用錘子安裝,則軸承可能不平。

1.2 igus®建議在安裝時使用壓配式滑動軸承。

軸承安裝時要用量規檢驗。 具體來講,“通過”意味著針規完全靠自身重力穿過軸承,“不通過”意味著針規沒能穿過軸承,或“卡住了”。 針規的級差通常為0.01 mm,因此您可以非常精確地確定要垂下哪個尺寸的針規。

針規測試是最精確的品質檢查,因此針規就像實際應用中的軸並再現了軸承最小的直徑。其測試結果對應用有決定性意義。 針規檢驗特別適合塑膠軸承,因為注模造成的軸承無關“不平滑”未被考慮在內。 在後續運作期間,軸承和軸不平滑的表面會變光環,理想的滑動表面將形成。
雖然其他測試也可以檢查軸承的品質,但對塑膠軸承使用這些方法會導致不準確。 尤其應避免使用卡鉗。卡鉗根據其精度通常只能用於較倉促的品質檢查中。 卡鉗在測量點施加的壓力會導致測量錯誤。 因此,針規測試更可靠。

根據可用性,還可以直接對系列元件(並非在特質的測試軸承座中)進行上述測試。


15. 自潤滑工程塑膠滑動軸承有何特別之處?

以高性能塑膠製成的均勻材質結構滑動軸承,其特性可以預測。
很多工程師猶豫要不要在其設計中使用塑膠軸承。 可能是因為多年來他們一直信賴金屬和青銅軸承,或者是因為他們根本不相信塑膠可以應對條件惡劣的應用或環境。 但塑膠軸承的確可以耐高溫、高負載和高速度。 重要的是要瞭解不同材料的優點和缺點。 自潤滑工程塑膠軸承含有嵌入到均勻材質極小孔中的固體潤滑劑。在運轉過程中,這些固體潤滑劑將降低摩擦係數。 這些固體潤滑劑不像油脂或油一樣容易洗掉,而且由於均勻材質結構,這些固體潤滑劑分佈在整個軸承壁中。與分層結構不同,整個軸承壁的滑動特性幾乎相同。
大多數iglidur®材料還包含增加抗壓強度的強化材料。這幫助軸承抵抗高壓力和邊緣負載。
由於這種結構,iglidur®滑動軸承可以根據負載搭配各種類型的軸,甚至可搭配所謂軟質軸。 因此您總是能找到最經濟的組合。
以高性能塑膠製成的iglidur®軸承與由普通塑膠製成的軸承不同。 您可以根據特定的應用參數精確計算iglidur®塑膠軸承的使用壽命。 igus®為您提供了一個專家系統——您可以在這個特別的資料庫中輸入負載、旋轉速度、溫度以及其他應用參數。系統將根據測試資料確定一款合適的塑膠軸承及其預估的使用壽命。
包含很多層的複合軸承。 柔軟的滑動層很容易因外界顆粒或不當的操作而損壞。
iglidur®塑膠軸襯是簡單塑膠軸襯的升級,是經測試、經對比和可用在機器上的部件。 其主要優點包括:

1. 免去了麻煩的潤滑劑:包含固體潤滑劑的自潤滑軸承。 這降低了摩擦係數,而且耐髒汙、灰塵和其他污染。

2. 免維護:塑膠軸承可取代幾乎任何應用領域中青銅、金屬鍍層和注模的軸承。 塑膠軸承具有耐髒汙、灰塵和化學品的特點,因此是“安裝即忘記”的解決方案。

3. 節約成本:塑膠軸襯可降低成本達25%。 它們具有耐磨性高、摩擦係數低的特點,可替代各種應用中更昂貴的軸承。

4. 一致的低摩擦係數和磨損係數:由於其結構特點,塑膠軸承可在整個壽命週期保持一致的低摩擦係數和磨損係數。 金屬複合軸承的滑動層會因髒汙而受損。與之相比,塑膠軸承的使用壽命一般更長。

5. 絕對的耐腐蝕性和高化學品耐受性:塑膠軸承不會生銹,並可以耐很多周圍介質。


16. igus®工程塑膠滑動軸承的核心能力是什麼?

igus®工程師每年開發100多種新複合材料
igus®材料開發專家多年來開發了數百種複合材料,其中近40種被用於製造工程塑膠滑動軸承。 理論上材料的構成是基本相同的:

1. 基礎工程塑膠,其決定了軸承的基本摩擦、機械、熱和化學特性

2. 纖維和填充材料,使軸承具有高機械負載能力

3. 固體潤滑劑,極大地優化磨損和摩擦

igus®持續為各種應用開發新工程塑膠複合材料,而且每年在其實驗室進行10,000多次測試。 與大多數其他軸承製造商不同,igus®僅關注高性能塑膠,因此可以通過注模方法將其經濟地加工成滑動軸承。這些工程塑膠滑動軸承應用於各種各樣的行業中,例如:農業、醫藥、汽車業、包裝、航空、體育器材、機械工程等。此外,igus®將其測試結果匯總到一個全面的資料庫中。 每測試完一種工程塑膠複合材料,igus®便將結果添加到資料庫中,以供一個獨特的使用壽命計算程式:專家系統使用。您可以在該系統中輸入應用的最大負載、速度、溫度以及軸和軸承座的材料,以便計算出最佳的塑膠軸承及其預期使用壽命。

17. 影響自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套磨損的因素有哪些?


1: igus®檢查iglidur®工程塑膠滑動軸承在擺動運動中的磨損。

影響因素:

軸的選擇:不同類型的自潤軸承(無給油軸承、襯套)推薦搭配不同的軸材料。 各軸與軸承的組合都有不同的磨損結果。

負載:自潤軸承(無給油軸承、襯套)的磨損會隨著徑向負載和/或表面壓力的升高而增加。 某些軸承是為低負載應用而設計的,有些軸承是為高負載應用而設計的。

速度和運動類型:磨損會隨著速度的增加而加大。 運動類型(擺動、旋轉或直線)對磨損率有很大的影響。

溫度:在特定範圍內,溫度對軸承磨損的影響有限,但溫度也能成指數級地加速磨損。 取決於材料的選擇,塑膠軸承可適用於很大的溫度範圍。 但如果超出了最高應用溫度,軸承磨損會大幅增加。 對於大多數iglidur®材料,其磨損率隨著溫度的升高而增加。 但也有例外。一些材料在較高溫度下才會具有最低磨損。

周圍的髒汙:軸承和軸之間會積累髒汙和灰塵。 而這會導致磨損。 而自潤乾式膠軸承在此情況下極具優勢:它們是免上油就能運轉的,因此髒汙和灰塵不會磨損軸或損壞軸承。

接觸化學品:工程塑膠軸承絕對耐腐蝕和多種多樣的化學品,但某些化學品仍會改變軸承的結構特性,從而降低軸承的硬度並增加磨損。


2: 搭配不同類型軸的磨損測試。

因此:對應用和所述參數瞭解得越多,您便能更準確地選擇iglidur®材料和預測使用壽命。 選擇合適的材料對使用壽命非常關鍵。
 

18. 軸承磨損對軸承間隙有何影響?

軸承磨損意味著滑動表面(通常指軸承內表面)上的材料磨掉了。

軸承和軸之間的間隙可通過軸承和軸之間的公差算出來。


試運轉時實際的開始間隙就是實際測量的軸承內徑與實際測量的軸外徑的差。 軸承內表面的磨損會導致其內徑增加,從而間隙增大。
由於iglidur®滑動軸承不是分層結構,因此整個軸承壁的磨損特性均相同,沒有特定的磨損極限。 其磨損極限是由應用中最大允許的間隙決定的。 這根據應用和用戶要求而存在很大差異。 精確的控制閥只能允許幾百分之一的磨損(即間隙增加度)。 在軸直徑超過50 mm的農業應用中,超過一毫米的間隙是可以接受的。

19. 什麼時候可以用xiros®工程塑膠滾珠軸承代替iglidur®工程塑膠滑動軸承?

一般來講,旋轉運動的速度持續達1.5米/秒且低負載的應用都首選xiros®工程塑膠滾珠軸承,然後才選iglidur®滑動軸承。 與滑動軸承相比,工程塑膠滑動軸承具有明顯更低的摩擦值,從而產生的熱量更少、磨損也更小。
 
滾珠軸承的內徑是重要參數。 內徑越小,軸承每分鐘完成的旋轉數越少,這樣產生的熱量就更少,也利於散熱。 當滾珠軸承的直徑增大時,最大負載力也會增加,而最大旋轉速度會減小。

20. 什麼是粘滑效應?

粘滑效應指兩個固體相互滑動時出現的間歇滑動的特性。 當移動體的靜摩擦遠遠超過動態摩擦時便會出現這種現象。
 
想像在光滑的地板上推一個很重的紙板箱。 紙板箱很重,所以要用很大的力克服阻止紙板箱移動的靜摩擦。紙板箱開始滑動。 由於表面很光滑,動態摩擦很低,紙板箱很快加速。 由於紙板箱快速滑動,我們只好減少對紙板箱的力。 最後,作用在紙板箱上的力不足以克服靜摩擦。 紙板箱停了下來,我們只好再次施加很大的力來克服靜摩擦,並繼續上面的過程。 停下 – 開動 – 滑動 – 減速 – 停下 – 開動……在實際應用中,這種效應會以更快的速度發生,而且表現為震顫。
 
很多應用中都會出現這種現象。 比如雨刷在汽車擋風玻璃上跳動。 用粉筆在黑板上寫字時,如果角度不對,便會發出尖聲。還有門吱吱響。 而絃樂器(如小提琴和大提琴)就需要這種效應,因為它們要靠弦和琴弓之間粘滑效應所造成的振動發聲。
1. 力 > 靜摩擦
力(向量1)克服靜摩擦(向量2)。 紙板箱開始移動。
 
2.力 = 靜摩擦
靜摩擦變成動態摩擦(向量2),紙板箱快速滑動。
 
3.力 < 動態摩擦
力(向量1)不足以克服動態摩擦(向量2)。

21. iglidur®自潤軸承 乾式軸承 無給油軸承 襯套是否符合RoHS標準,什麼是ROHS?

歐盟安規2002/95/EC ("RoHS 1")於2013年1月被歐盟安規2011/65/RU ("RoHS 2")取代。
安規中表明限制歐盟內銷售的電子電器設備中的有害成分。 RoHS是“限制使用某些有害成分的指令”的英文縮寫。
它明確了一些成分的閾值(由於技術限制,很多材質和產品無法做到完全不含這些成分)。

22. iglidur® 自潤軸承是否耐化學品?

接觸化學品對於滑動軸承應用通常是一大挑戰。以食品行業為例,軸承可能會接觸到消毒劑、清潔劑或冷卻劑。而iglidur®材料已經過測試證實可耐大量化學品。所以這種材料可以用於會與化學品接觸的應用中。 “H系列”的iglidur®  材料(如iglidur®  H1和H370等)以及iglidur®  X都是耐化學品特性極好的材料。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30

名稱 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 和 "yes" 是 igus® GmbH/科隆在德意志聯邦共和國以及某些外國適用的情況下受法律保護的商標。這是商標的非詳盡清單(例如igus® GmbH 或igus®在德國、歐盟、美國和/或其他國家或司法管轄區的附屬公司的待審商標申請或註冊商標。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.