變更語言 :

拜羅伊特大學的生態植物園擁有獨特的設施,可供科學家進行實驗和長期研究。在 16 公頃的開放空間和 6,000 平方公尺的溫室區域中,生態植物園展示了世界各地近乎自然的植被類型,除了植物的多樣性之外,還說明了它們之間的生態關係和功能。生態植物園的設施之一是滲透測量器設施。該設施擁有 28 個獨立的測試盆地,提供了量化農作物水分、養分和碳平衡的機會。該設施還配備了一個滾動式溫室,下雨時會自動覆蓋部分種植盆地,從而隔絕降水。這樣一來,實驗就可以在可控的乾旱壓力下進行,鑒於乾旱時期日益頻繁,這一點尤為迫切。"拜羅伊特大學電機工程主任 Holger Quindt 解釋說:「作為新研究專案的一部份,我們必須更新滾動式溫室,因為它已經無法運作,也不符合現今的安全要求," 。

"" igus 的銷售工程師 Oliver Köhler 表示:"我們希望為全自動滾筒式溫室的能源供應提供一個乾淨且面向未來的解決方案,這就是為什麼我們共同決定採用基本的 flizz 完整系統。除此之外,從我們的觀點來看,除了使用電子鏈 ,沒有其他選擇,因為匯流排系統因為天候條件和訊號傳輸的問題,不建議在戶外使用。拖曳電纜或燈飾系統等替代方案會太過容易維護,而且在這種情況下也太昂貴。我們的 E2/000 系列能量鏈是此應用的理想選擇。它經濟實惠、安裝簡便、非常堅固,在長達 150 公尺的長距離安靜運行。基本型 flizz 是一套完整的系統,由能量鏈組成,能量鏈內填充了 igus 的高彈性 chainflex 電纜,並在防風雨不銹鋼外殼中安全平穩地導引。basic flizz 系統的設計可保護電纜免受污垢和極端天氣條件的影響。®® "®"®®®® 拜羅伊特大學的全自動滾筒式溫室的行程約為 21 公尺。為了補償偏差,還安裝了浮動移動端,以進一步延長整個應用的使用壽命。igus® 的專家決定使用 chainflex® 控制電纜 CF9、CF10 和 CF77.UL.D 以及馬達電纜 CF34.UL.D,這是由於截面和芯數的原因。所有電纜均可抗紫外線,並可承受最高負荷。"我們擁有業內最大的測試實驗室,每年對能量鏈和 chainflex® 電纜進行超過 100 億次測試。Oliver Köhler 表示:" ,這使我們即使在長距離、多週期和最極端的環境條件下,也能保證可靠的可靠性。
基本型 flizz® 系統的另一個優點是安裝簡單方便。"我們拆卸了舊拖鏈、處理了纜線,並為安裝做好了一切準備。chainflex® 纜線與 e-chain® 預先組裝好後送到大學,我們在 igus® 安裝人員的協助下,在一天之內組裝好整個系統 - 包括槽、e-chain® 、纜線和不銹鋼外殼。系統的各個組件完美協調,到控制櫃的電纜長度完全符合規定,電子鏈® ,電纜安全地在槽中居中運行。" Otto Schmidt 很高興地表示,igus® e-chain® ,結合 chainflex® 電纜的高穩定性和長使用壽命,其簡易且多用途的組裝每次都讓我們印象深刻。預先組裝也提供了各種優勢。Oliver Köhler 補充道:"在機器和系統自動化時,選擇預組裝能源供應系統有許多不同的理由。 生產成本降低、錯誤源幾乎消除、專案規劃成本降低,可靠性也大幅提升。" 來自拜勞特大學的 Holger Quindt 總結道:"我們現在有了一個完美的解決方案。滾筒溫室完全自動運轉,由於 igus® 和 GERLITZ,安全性得到了保證,而且我們現在擁有了一個面向未來的系統,在未來很長一段時間內,我們都會享受這個系統。"
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net