變更語言 :

過度工程是指產品的功能花費了時間和金錢,卻沒有提供使用者任何附加價值。它也常被稱為"just-enough engineering" 。一個突出的例子:Juicero Press - Juicero 的榨汁機和蔬菜包。該設備於 2016 年推出市場,售價為 400 美元。直到此時,果汁迷們才發現用手搾果汁袋的速度一樣快。Juicero 就這樣倒閉了。這個例子說明,從開發者的角度來看是完美的產品,不一定適合客戶。它也可能是完美的浪費。
您是否想瞭解更多關於過度工程的資訊,以及 igus® 可能提供的解決方案?請在此下載免費白皮書。
更好的功能、更多的標準、模組化和低總擁有成本以及合理的價格:這是各行各業的公司對其機器和設備製造商,以及反過來對其零件和組件供應商的期望的簡明概括。因此,工程與控制之間的張力與日俱增。例如,要求採購部門降低外購零件或模組的採購成本已不是昨天的事了。儘管與採購部門有密切的對話,但許多決策者並未意識到的是,供應商的選擇對成本有決定性的影響。研究 [1] 顯示,當客戶在兩家供應商之間做出以成本為導向的決定時,往往會產生額外的成本。
然而,承包商方面也有一種現象,會對成本產生負面影響,因此會危及服務供應商與客戶之間已建立的良好業務關係:過度設計。本白皮書將探討其背後的原因、可能的成因以及可用的解決方案。
許多公司在產品開發之初,甚至沒有將內部過度工程作為成本驅動因素提上日程。 這也可以用介面的多樣性來解釋 - 客戶的工程師與承包商的設計工程師之間的技術對話絕非標準。這會帶來後果,因為產品開發流程並不存在。公司的思考方式多變,而且越來越敏捷。設計師大致以機械工程研究中教授的內容為導向,例如 [2]。舉例來說,產品開發流程是以產品開發科學協會 (WiGeP) 的準則為基礎,並大致分為以下幾個階段:
同樣值得注意的是,產品開發過程很少被視為產品生命週期的一部分。結果是:產品的操作、維護,以及最後但並非最不重要的棄置或再利用或回收,都沒有被充分考慮。這也助長了過度工程化。一個實例 [3] 說明了這種後果:一位工程師必須優化一個生產概念。這是一個全自動化的流程,在這個流程中,一個工作站會將防漏海綿插入最終產品中。 此製程並不需要任何特別大的力量 - 典型的拾放製程。然而,根據工程師的說法,底架、轭板和支撐氣動軸的立柱都是按照海綿必須承受 10,000 牛頓的壓力來設計的。在專家看來,更輕、更有利的機器設計已經足以滿足客戶的要求。後果:額外的材料和設計成本。附加價值:無。
可以假設,透過更好的溝通,這個兩難局面是可以避免的。畢竟,開發出來的產品是否真的滿足客戶的所有需求,只能在銷售後才能精確量化,並評估銷售數字和貢獻利潤。儘管軟體工具、分析和假設可在規劃階段提供支援,但在調試和成功生產之後才能確定。
對公司而言,這是一條微妙的界限:公司既不能在不考慮客戶需求的情況下進行開發,也不能停止嘗試改進其技術。
現在,人們已經認識到,要避免過度設計,就必須精確瞭解客戶的需求。只有識別客戶的利益,才能避免在錯誤的開發上投入時間和資源。 模擬工具或所謂的聯合分析可以提供幫助。
案例研究 [4] 清楚地表明,為了抵消持續的成本壓力 [5],一個巧妙的客戶需求評估系統是必不可少的。在此基礎上,運動塑膠專家 igus® 在其目標市場進行了內部分析,目的是更貼近客戶需求進行開發,避免過度設計。對業界的好處:不是成本下降,就是相同的投資額有更多的技術。 透過調整參數及了解客戶需求和法規要求,在最佳情況下可降低最終客戶的總擁有成本。
由運動塑膠專家的業務開發及產品經理所進行的跨產業調查顯示,客戶在採購零件及機器時,哪些因素是最重要的:
所有行業的技術決策者都強調穩定性和使用壽命。然而,接受調查的工程師來自於工程機械、鐵路和離岸業界,他們並未意識到穩定性和使用壽命的重要性。 舉例來說,元件所需的安裝空間相當不重要,考慮到系統的大小,這才是合理的。
談到噪音發展,醫療技術、汽車和航太領域的工程師尤其重視完美性,而對於其他受訪者而言,完美性則扮演相當從屬的角色。對於噪音無關緊要的產業而言,性價比高的既定標準元件會讓他們獲益良多。
重量也是一樣:對於航太技術的設計師來說,重量扮演著核心的角色,但對於其他領域的工程師來說,重量則是次要的因素。在這方面,最終客戶也可以節省採購成本,並有意識地抵消 igus® 的過度設計。令人驚訝的是,在所分析的 25 個產業中,幾乎有一半的受訪公司對組裝時間不太重視,而維護間隔也只扮演從屬的角色。
過度工程的議題已經進入產業界。聯合分析等工具可協助客戶和服務供應商在技術完美性和生產成本效益之間取得平衡。工業公司和供應商只有專注於自己的核心競爭力,才能在日益嚴峻的全球競爭中存活下來。 這也包括積極尋求並避免過度工程化。
然而,並非所有地方都是如此:例如在醫療技術領域,許多產品/技術都是直接使用在人體上或人體內。完美、注重細節以及多一點安全性在這裡甚至是優先的。這就是業界專家真正欣賞過度工程的地方。
[6][1] https://www.maschinenmarkt.vogel.de/sparen-im-einkauf-verursacht-erhebliche-mehrkosten-a-864291/
[2]Werner Skolaut (編輯),《機械工程》,施普林格出版社。
[3] https://www.wirtschaftswissen.de/einkauf-produktion-und-logistik/produktionsplanung/qualitaetsmanagement-produktion/schluss-mit-overengineering-warum-sie-stets-auf-adaequate-technologien-und-prozesse-setzen-sollten/
[4] https://www.tcw.de/news/optimierung-der-produktspezifikation-mittels-der-conjoint-analyse-980
[5] https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2020/deutscher-maschinenbau-ist-und-bleibt-auch-2020-im-krisenmodus.html
[6] https://www.ingenieur.de/karriere/arbeitsleben/arbeitssicherheit/over-engineering-fuer-vorteil/

▼降低成本
E2.1 系列是久經考驗的 E2/000 e-chain® 系列的後繼產品。所有 E2/000 e-chain® ,都可以在內半徑或外半徑打開。在某些應用中,不需要打開和關閉鏈條,現在可以節省金錢。E2.1 系列有內半徑和外半徑打開的版本,也有不打開的版本。在尺寸相同的情況下,可快速節省大量成本。

降低成本
E4.1 系統是 igus® 計劃中堅固且最大的電子鏈® 系列。E4.1 系統是 igus 計劃中最堅固、最大型的電子鏈 系列,其眾多的設計技巧主要著重於高穩定性和模組化,令人印象深刻。E4.1L (L=lean) 系列採用了許多這些技巧,但該系列的設計更容易組裝、更輕且價格更吸引人。

降低成本
igus® 的各種機器人夾具可用來將能量鏈或保護導管穩固地固定在機器人上。使用簡單的實心塑料夾具可快速節省大量成本。

降低成本
由金屬製成的導槽系統存在著眾所周知的問題:腐蝕、安裝複雜、重量大且成本高。Guidelite-plus-EG 導槽的材質可確保極高的耐化學性,使其成為電鍍和肥料生產的理想選擇。由於重量輕且採用模組化設計,安裝過程顯著簡化。

降低成本
透過 chainflex® 價格檢測,您可以快速找到適合您需求的電纜。每種電氣規格有 7 種電纜品質可供選擇。您可以選擇: 優惠的價格或滿足高技術要求的電纜。由於纜線種類繁多,我們可以為您提供各種類型的纜線,為您節省大量成本;例如,採用 CF130.UL.D 而非一般 PUR 纜線 (CF77.UL.D) 的控制纜線,價格優勢可達 64.7 %。

降低成本
得益於我們的即時交付,您無需儲存高度靈活的電纜、相應的連接器和任何其他附件。igus® 提供預組裝的 readychain® 系統,可根據每種應用進行定制,並可在現場進行最後一步安裝。
使用 readychain® ,您將獲得一個系統解決方案,其中使用的所有組件均相互協調。每個系統在交付前都會在我們的測試台上進行測試。

降低成本
使用我們,您只需一個訂單號即可訂購整個系統,同時也節省了寶貴的組裝時間。
一個訂單、一張發票、一次交貨、一個合作夥伴。與其從不同的供應商採購大量的個別零件,我們從單一來源為您提供一切。我們以優惠的價格為您採購最佳的個別零件,並從頭到尾陪伴您的專案。

降低成本
工業 4.0 時代的智慧型維護:igus® 的智慧型塑膠可提高機器的可靠性、精確規劃維護工作,進而節省成本。

降低成本
能源鏈系統不僅能為機器和系統傳輸能源、資料和媒體。它們也會影響能源成本。以特定速度移動能量鏈需要多大的推拉力(即驅動功率)?具有相同穩定性的更小更輕的能量鏈或滾子能量鏈可以在這方面提供幫助。

降低成本
機器必須安全運作且不會發生故障。這需要可靠的能量鏈系統和電纜。igus® 組裝服務可避免機器停機。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net