變更語言 :

igus® Joint Control (iJC) 是一種緊湊型機器人控制系統,專為 1 軸、2 軸和 3 軸運動的簡單直觀編程而開發。
它是簡單任務的理想解決方案,並且可以透過 Web 伺服器介面快速進行程式設計。非常適合自動販賣機或沒有逆運動學的模組化機器人專案等應用。
緊湊且易於編程,適用於簡單的應用
iJC 與 PLC 之間快速簡便的整合和通訊
在低成本自動化測試實驗室進行了廣泛的測試
優化的流程可以更有效地使用資源
透過新的 PLC 接口,可以輕鬆地使用 PLC、開關或按鈕在 iJC 上選擇和啟動編輯程式。數位 IO 模組的輸入用於此目的。控制系統的狀態也可以透過連接到設備的 LED 顯示。
iJC 透過 Wi-Fi 進行編程,Wi-Fi 由控制系統建立。這意味著它可以連接到幾乎任何智慧型手機、平板電腦或套件。然後可以透過網頁方便地進行程式設計。您可以自己選擇Wi-Fi的名稱,這使得在網路中找到您的控制系統變得非常容易。
可以透過網頁、按鈕或操縱桿啟動編輯程式。然而,如果你想讓編輯程式在終止後立即重新開始,這會變得非常繁瑣。因此,現在可以設定編輯程式的播放模式:一次或循環重複以進行重複動作。這大大減少了工作量,因為不再需要手動重新啟動編輯程式。
新整合的 if-then-else 編輯步驟開啟了全新的應用領域。根據數字輸入的狀態,可以執行不同的步驟。由於顏色編碼和清晰的縮進,編輯過程始終保持清晰且易於遵循。複雜、昂貴的控制系統現已成為過去。
重新啟動控制系統後,必須先重新參考某些軸。利用模組上實用的小型操縱桿,現在可以快速完成此操作,而無需連接 Wi-Fi 的麻煩。只需點擊幾下,您的斧頭就可以再次使用了。
我們的改進還允許在創建編輯程式時透過按鈕保存當前位置,從而使示教程式設計更加直觀。可以使用按鈕移動軸,並且可以將接近的點添加到運動編輯程式中,而無需在不同頁面之間切換。這使得使用智慧型手機創建或改進編輯程式變得快速而簡單。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net