變更語言 :
作為由高性能聚合物製成的工業元件製造商,我們使用各種材料。PTFE 確保低摩擦乾式運行,使潤滑劑、上油成為不必要。由於優質 PFAS,我們的一些塑料變得堅固、更耐磨耗,更耐受氣候、化學品和極端溫度。然而,PTFE 和 PFAS 被認為是 " 永恆化學品 ",因為兩者都很難在環境中分解,且使用壽命長。這類物質可能對環境、人類和動物造成危害,這就是歐盟目前正在尋求監管或禁止 PFAS 的原因。
不過,我們的研發部門已經研究 PTFE 的替代品有一段時間了。多虧了新的配方、廣泛的測試和調整的生產流程,我們的產品系列現在包括各種不含 PTFE 的材料和產品,例如 iglidur JPF 材料,該材料被塑膠雜誌評為 2025 年度最佳產品。我們正繼續研究含有 PTFE 的材料的合適替代品。以下我們將介紹我們的解決方案,並提供這些材料和我們產品的進一步詳細資訊和背景資料。

以下 igus 材料不含 PTFE 聚四氟乙烯,因此不受未來的 PFAS 法規影響。根據 SQP M1227 測試方法 (LC-MS/MS 和 GC-MS),這些產品也通過了96 種被認為對環境和健康至關重要的 PFAS 物質的測試,不含任何> 0.1% (質量百分比)的物質。不包括氟聚合物中的物質,這些物質不在測試之列。您可以在這裡找到我們材料的完整概覽。
我們的無 PTFE 材料 iglidur JPF 被 Kunststoff 雜誌評為「材料」類別為 2025 年 度最佳產品。
注意: 無處不在的微量不良物質的存在是無法排除的。由於 igus 對上述材料和產品的使用沒有控制權,因此我們對使用此資訊不承擔任何明示或暗示的保固或責任。

我們的垂直整合程度非常高。為此,我們經營了自己的材料開發部門、一個內部複合部、一個製程工程測試的技術中心,以及一個廣泛的材料和產品測試實驗室。在此基礎上,我們開發了可能取代 PTFE 和 PFAS 的替代品,這些替代品不會更昂貴,而且不含任何可能導致未來禁用的問題成分。我們在實際條件下在我們的測試實驗室中測試了這些替代品,以了解變化的材料成分以及其對材料技術規範的可能影響。
結果不言而喻。與原始含有 PTFE 材料相比,具有替代聚四氟乙烯的材料在摩擦和磨損性能方面表現顯著更好。由於 PTFE 替代品的新開發,已經良好的磨損率平均降低了約。60%.由於配方的巧妙設計,其他材料技術規範在溫度穩定性、機械強度和收縮性方面幾乎保持相同。有賴於新配方、廣泛的測試和經調整的生產流程,我們現在可以為您提供廣泛的不含 PTFE 和經測試 PFAS 的材料和產品。
igus 對 PFAS 和PTFE聚四氟乙烯的議題有深入的研究?
Magnus Orth:" 我們繼續以全速開發無 PTFE 的替代品,替我們最成功的含 PTFE 材料進行全速開發。這裡的主要重點是擴展我們的五大型襯套材料,以包括不含氟添加劑的版本。目的是開發與含 PTFE 原件相同或更好的技術規範的無 PTFE 的版本。在 2024 年,我們已經介紹了 iglidur JPF 和 iglidur WPF 材料。這些是通用且經過驗證的 iglidur J 的無 PTFE 版本,以及 iglidur W300,主要針對較高的負載和磨損要求進行了最佳化。我們也開發了一種不含 PTFE 的配方 iglidur F. 現在,正在在漢諾威工業展 2025 年的時候,我們可以宣布重大突破。我們製造了最成功的iglidur材料(iglidur G)的無 PTFE 版本,現在我們也可以提供高溫標準的 iglidur X 作為無 PTFE。使用 iglidur HPF,我們還提供一種特別用於液體介質的版本。"
開發過程中最大的挑戰是什麼?
Magnus Orth:" 特別是對於廣泛使用的 iglidur 材料,很難確保產品在實際上提供與含有 PTFE 版本相同的性能。由於它們用於非常廣泛的應用,具有非常不同的需求規格,而且襯套的設計-如果要真正確地使用-基於大量經驗和經驗,並且由於許多影響因素,在理論上很難模擬,因此測試工作非常大。我們設備齊全的磨損實驗室和我們的經驗幫助我們做到這一點。當涉及耐化學和耐溫軸承時,PTFE 真正具有其特色。要找到類似技術規範的資料並不容易。儘管如此,我們還是成功了。"
哪些應用或用戶特別受益於新的無 PTFE 襯套材料?
Magnus Orth:"範圍很廣。許多製造商目前正在尋找不含 PTFE 甚至 PFAS 的產品。除了這些方面,耐腐蝕性清潔劑和耐高溫也是食品加工的重要條件。在汽車行業,價格壓力特別高,而其他許多因素通常在消費性產品中發揮作用,例如電器等。我們擁有近 30 種不含 PTFE 的襯套材料和 40 多種材料,我們已經可以排除 100 種被認為重要的 PFAS,我們提供了廣泛的解決方案。"
究竟什麼是 PFAS?為什麼它們在工業和消費者領域這麼受歡迎?為什麼歐盟範圍內即將實施禁令,公司現在可以做些什麼?
白皮書介紹了這些問題,並展示 igus 作為塑料零件生產商,如何在早期應對計劃的限制,並為客戶提供 PFAS 測試的替代品和產品。

聚氟烷基物質(PFAS)是工業化學品,由於其特殊技術規格,它們在許多工業過程和消費性產品中使用。它們可以是氣態、液態或固態,大部分由碳和氟原子組成。除此之外,PFAS 分子可以具有完全不同的結構,這意味著它們可以具有許多不同的技術規範。作為一組物質,PFAS 包括許多不同的化合物:根據 OECD 資料庫,超過 4,700 種;根據 EPA,超過 9,000 種;根據歐盟委員會,甚至超過 10,000 種。這表明它既不是一個明確的值,也不是一個常數值 - 它大多數是基於估計值。使用 PFAS,可以區分非聚合物和聚合物,這些聚合物分為其他物質組:

歐盟:自 2006 年起已基本禁止使用 PFOS,並自 2020 年 7 月起禁止使用 PFOA -您可以在這裡找到我們的確認。歐洲化學品管理局打算在 2026 年春季就有關 PFAS 的聲明草案進行諮詢 (ECHA/NR/25/28)。歐洲化學品局計劃在委員會於 2026 年 3 月舉行的會議後,就其社會經濟分析委員會(SEAC)就建議在歐盟範圍內限制一次和多氟烷基物質(PFAS)的聲明草稿徵詢意見。SEAC 對 PFAS 限制提案的意見草案將包括社會經濟方面的評估,包括替代物質和技術的可用性。SEAC 打算在暫定於 2026 年 3 月上旬舉行的會議上通過其聲明草案。諮詢將於此次會議後不久開始,並將持續 60 天,期間利害關係人可提供反饋意見。有關 PFAS 的進一步資訊,請參閱 ECHA。
美國:美國環境保護局(EPA)發佈了一項最終規定,在超過 170 種 PFAS 物質的清單中增加了五種 PFAS 物質。這些資料必須作為有毒物釋放清單 (TRI) 的一部分,這是一個用於公開報化學品的中央資料庫。氟聚合物未列入 TRI 清單。您也可以在此處直接從 EPA 瞭解更多有關 PFAS 的資訊。
* 根據測試方法 SQP M1227(LC-MS/MS 和 GC-MS),對產品中被視為對環境和健康至關重要的 96 種 PFAS 物質進行了測試,不含任何>0.1% (質量百分比) 的物質。不包括氟聚合物類的物質,這些物質不在測試之列。