變更語言 :

根據線芯的數量和截面,電纜線芯中會形成自由空間。如果可能的話,應使用真正的纜芯元件來填補(而不是使用填充物或由廢棄材料製成的假纜芯)。這可為上方的絞線結構提供穩固的支撐,並防止絞線遷移至電纜中心。

在幾個系列的測試中,單線直徑、間距長度和方向的協調組合已被證明是運動優化電纜中最抗彎曲的解決方案。過細的單根線纜會使電纜變得非常柔軟,但卻有很強的彎曲傾向。

絕緣材料的設計方式必須確保它們不會在電纜內黏在一起。絕緣層還需要承托導體的絞合單線。為此,我們只使用最高品質的高壓擠壓 PVC 或 TPE 材料,這些材料已在電子鏈® 應用的數百萬公里線芯中得到證明。

使用縫隙填充擠型內套來取代廉價的絨毛、填充物或配件填充物。這項措施可確保絞線結構在縱向上移動。此外,絞合結構也不會鬆脫或移動。因此,內層夾層可作為防護罩的穩固基礎。

整體遮罩應以最佳編織角度緊密製作,並覆蓋在擠壓內夾層上。鬆散、開放的編織或甚至纏繞會大大降低電磁相容性保護,並可能因屏蔽線斷裂而迅速失效。緊密的整體編織屏蔽可為絞合結構提供額外的扭轉保護。

PVC、PUR 或 TPE 外護套可以滿足多種要求:從抗紫外線到低溫柔性,從耐油到成本優化。但它們都應該有一個共通點:外殼材料必須具有高度耐磨性、不會黏住、有彈性,但也應該提供支撐力。在任何情況下,夾層還應採用壓力擠壓(夾層填充)。
UL 認證:chainflex® 獲得全球知名測試機構的最高認可
我們問心無愧地為我們的特殊電纜提供 4 年品質保證,因為憑藉我們在 3,800 平方米測試實驗室中超過 30 年的經驗以及 700 項平行測試,我們可以對電纜的使用壽命做出可靠的預測。
igus 現在是第一家在 chainflex 電纜上驗證這項承諾的德國公司。在一個精心設計的認證過程中,美國保險商實驗室 ("Underwriters Laboratories)" 確認了**"igus** 4 年 chainflex® 纜線保證和以每年 20 億次測試週期為基礎的使用壽命計算機的準確性" 。這使得這家總部位於科隆的公司成為歐洲第一家由測試機構確認廣告聲明真實性的公司。今後,全球任何地方的 chainflex 電纜出廠時,都不會再貼上 UL 行銷標籤,其獨特的編號 B129699 就是指 igus。
在超過 1350 種的產品組合中,共有 1044 種現貨電纜已通過 UL 認證。這是在美國順利調試系統的先決條件。 因此,系統出口至美國的過程將會非常順利。現在,UL 認證和 UL 行銷標籤的結合加倍確保了出口的順利:


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net