變更語言 :

Professional Components 公司為船上的座椅開發了一種機構,可保護使用者的脊柱免受嚴重損傷和極度疲勞。在高速行駛時,海浪會造成衝擊,直接傳送到船上和船上的人。
此系統將減震器與由 iglidur® J4 材料製成的 igus® 滑動軸承結合使用。震動因此得到最佳緩衝,旅行的舒適度也因此提高。因此,即使在極端條件下,即使有慢性背痛,也能在海上旅行。
之前使用的是另一家製造商的滑動軸承,這些軸承是由棒料銑製而成。但是,要保持所需的公差非常困難。有些滑動軸承必須重新手動銑削,以確保正確的配合。與 igus® 合作,為座椅系統找到了定制的解決方案。Professional Components 公司現在使用由 iglidur® J4 材料製成的注塑軸承。這尤其具有成本效益,是大批量生產的理想選擇。由於軸承不再需要重新研磨,而且其安裝也簡化了,因此客戶的最終成本也降低了。Professional Components 對於產品安全性和性能的提升也感到非常滿意。
座椅系統會與海水接觸,因此耐腐蝕性和完全吸濕性是選擇組件的關鍵。該系統可能會受到高達 5g 的衝擊,因此優化軸承的負載分布非常重要。降低旋轉阻力對於實現充分的能量傳輸也至關重要。系統必須是免維護的,因為大多數使用者在船上都沒有工具可以在海上進行維修。 對 Professional Components 而言,滑動軸承在製造過程中是否易於安裝以降低組裝成本也是至關重要的。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net