變更語言 :

2002 年 Westphal 在此描述的應用案例是我們進一步開發帶有延伸橫桿的能量鏈的起始信號,現在我們的標準產品系列中已有不同的版本。您可以從製造商 Trima 的相關應用案例中,瞭解在 CNC 加工機器中導引軟管時,哪一種鏈條最合適:
立即瞭解
特殊結構還是標準解決方案?客戶需要技術優化的機器,而不需要特殊的設計問題,例如耗時的備件採購和高昂的開發成本。德國 Hamelin 的 Westphal Maschinenbau 使用 igus 元件證明,最初看起來像方圓一樣的問題是可以實現的。一種新型的供能系統由標準件創造出來,其捎帶原理最終為木材和三明治加工中的大容量吸管提供了一個確定的位置,並為改進創造了空間。
"繞過問題的方式已經結束"
大型吸屑裝置是木材、鋁型材和夾層元件加工的特點。但是,如果要使機器日益現代化並繼續提供更高的性能,從天花板上懸掛吸料軟管是完全不可行的。因此迫切需要一個解決方案。"" Westphal 在描述這個問題時說,即使只有兩條軟管也很棘手。"因此我們在市場上尋找解決方案。" 他們以 Westphalian 特有的開放態度完成了這件事。Westphal 希望其能源供應系統供應商能像對待自己的客戶一樣稱職和透明。"igus 的銷售工程師立即給我們留下了深刻的印象。他立即趕來,並在幾小時內提交了一份合格的報價單。當安裝過程中出現問題時,他也會過來支援我們。現在,我們有了一個解決方案,不再迴避問題,而且可以隨心所欲地改進我們的機器 - 更多的軸(絕對或每個線性機械手)和更長的行程。"
那麼解決方案到底是什麼呢?
Westphal Maschinenbau 與 igus 合作推出了搭載 1600.40.250.0 型能源供應系統的解決方案。它完全由塑料製成,不需要任何金屬螺絲連接。這使得它對電纜和軟管特別溫和。它
"" igus 的 Michael Blass 說。我們擁有超過 43,000 個零件,也可以透過模組化系統實施特殊的解決方案。在這裡,我們重新整理了標準零件,讓客戶在重新訂購時不會有等待時間。""
未來的選擇
igus 供電系統在 Westphal 機器的靈活性和擴充性中扮演重要角色。"" Westphal 表示:「這些系統讓我們能夠透過多軸和線性機械手實現最佳的軟管和電纜導引。"客戶需要插入式機器 - 最好是所有連接線(資料、能源、壓縮空氣和抽取)都有中央供應。"提高性能是另一個趨勢:Westphal 已經在使用擁有三個獨立線性機器人、12 軸的機器人。這還不是全部。多達 16 軸、行程高達 40 公尺的機器人已在規劃中。大量的供電線路使得如此大型、複雜的系統在沒有強大能源供應系統的情況下是不可想像的。這開啟了 Westphal Maschinenbau GmbH 和 igus SE & Co. KG 可以成功合作的新領域。
您可以在此找到所使用的產品

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net