加州登山自行車製造商 ibis 自 2013 年起在其全車架中使用 igus® 的軸承。這些軸承首先用於原始的 Ripley 越野自行車車款,現在則用於所有 ibis 全避震車架。
照片: Ibis Cycles
就像所有的接頭一樣,ibis 原本在 DW-Link 後三角的下搖臂上安裝密封深溝滾珠軸承。"這是客戶一直想要的," ibis 的首席工程師 Colin Hughes 解釋道。"但我們有些最高負荷的樞軸點移動不到 20 度。我們使用何種品質的滾珠軸承似乎都不重要。它總是過早開始感到不穩。" 所以改用滑動軸承是有道理的,因為滑動軸承比滾子軸承在低旋轉時更能承受高力。
ibis 選擇了 iglidur® 滑動軸承。與前代產品相比,它們 節省了 80 克的重量 , 增加了剛性 ,並因為乾運轉而 將維護 減至零 。然而,改變的最重要標準是提高耐用性:"Hughes 回憶道:"裝有 igus® 軸承的新車架上市第一年之後,我就收到客戶的回饋,他們將車架拆開進行維護" 。他收到一些來自英國的意見,車主對於軸承的耐用性感到非常滿意。"我認為我們最近的發展證明了其價值,因為我們的車架是最輕、最堅硬的。我們肯定會看到更多公司使用 igus® 軸承來保持競爭力。"
兩年多以來,我們的耐力賽車隊從未損壞過任何襯套。
Ibis自行車林道賽車隊
Robin Wallner 從 2014 年開始為 ibis Enduro Racing Team 騎乘。2019 年,他在 Enduro World Series 世界排名中名列第 11 位。2018 年,他取得了有史以來最好的成績:他在 EWS 中取得了三次前十名的成績,並一度在世界排名中位列第二,後來因為手部骨折結束了本賽季。
作為一名經驗豐富的車手,Wallner 對自行車的適應性特別好。當 ibis 開始改用 igus® 組件時,他一開始抱持懷疑的態度。"我擔心塑膠無法承受我們對自行車施加的力量" ,Wallner 回憶道。"我不確定它是否能承受泥土、水和崎嶇地形的負荷。"
照片:Ibis Cycles, igus® SE & Co. KG
但自從他改用 iglidur® 襯套後,他的 Ripmo V2 在嚴苛的山地地形中證明非常堅固。"" Wallner 說:「兩年多來,我們的耐力賽車隊從未損壞過任何襯套。"它們的堅固程度絕對比我原先想像的還要好。與我之前使用的軸承相比,它們也更輕、更容易維護。"
Wallner 是世界頂尖的騎士之一,而研發也是針對他們。"" igus® 美國西部地區銷售經理 Matt Floyd 表示,所有的登山自行車技術都是為了在賽事中使用而開發,並著重於速度。"不過,大部分的技術都是供休閒騎士使用。" 而他們也會很高興能在自行車上使用較輕、使用壽命長且不需要維護的軸承。
後三角、前叉、座管等 - iglidur® 滑動軸承在登山自行車的應用領域
有關我們的 iglidur® 軸承的一切重要資訊一覽無遺:標準和特殊部分、產品創新、實驗室測試等
產業經理/汽機車&自行車 Industrial Manager ( Scooter, Automotive, Bicycle )
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net