變更語言 :

不含 PTFE 的 iglidur A181 是久經考驗的食品接觸標準,它以幾乎相同的價格提供相同的性能。

Orth 博士,您如何評估 PFAS 法規的現況?
" 歐洲化學品局(ECHA)繼續努力評估 PFAS 限制建議。負責委員會的最終科學意見預計將於 2026 年提出。因此,歐盟委員會最早也要到 2027 年才能做出決定。在 2025 年,原本的提案已經擴大,並補充了更多的應用領域,這顯示出法規辯論的範圍已經擴大。
為什麼 igus 決定開發無 PTFE 材料-特別是用於食品接觸?
" 我們在食品技術領域的客戶需要從監管方面長時間安全的材料。PTFE 屬於 PFAS 家族,因此成為目前爭論的焦點。無論最終規則如何,我們都希望為客戶提供不受未來可能限制影響的解決方案。食品接觸材料必須遵守特別嚴格的清潔衛生標準。不含 PTFE 的材料從一開始就提供了清晰可靠的起點。"

馬格努斯·奧斯(Magnus Orth)博士和材料開發人員莉娜·阿諾德(Lena Arnold)在 igus 測試實驗室
開發無 PTFE 襯套材料時,有哪些技術挑戰?
" 「聚四氟乙烯(PTFE)在低摩擦係數和良好的乾摩擦性能方面一直發揮著重要作用。開發一種無需 PTFE 的替代品意味著要徹底重新調整摩擦學規範。對於食品接觸應用,還有其他要求:耐清潔和耐介質腐蝕、低遷移性、高強度機械性能。''
這種新材料能為食品工業的使用者帶來哪些優勢?
"首先,它提供了規劃安全性 - 尤其是考慮到正在進行的 PFAS 法規。無論未來的設計如何,客戶都可以確定材料將保持完全可用。在技術方面,它以其良好的乾式運行、高耐磨性和耐清潔和消毒性能令人印象深刻。這使其適用於食品生產等對可靠性、衛生和短維護週期要求的典型應用。"

igus 的未來發展是什麼樣的?
"新材料是重要的一步,但不是最後一步。我們已經開發其他無 PTFE 材料,適用於較高負載、更高溫度或研磨介質的應用。我們的目標是為我們的客戶提供廣泛的現代化、無 PFAS 的襯套材料產品組合,從技術和監管方面長遠都符合規範。"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net