變更語言 :


作為年輕工程師支援 (yes)計畫的
iglidur軸承用於賽車的懸吊和避震器,而drylin線性系統在空氣動力結構中扮演重要角色。這些組件在減少摩擦和重量方面做出了決定性的貢獻,從而改善了車輛的性能。
成功並沒有落空: Revolve NTNU 車隊在 2024 年的三場國際學生方程式比賽中取得了 15 次登上領獎台的驕人成績,其中包括荷蘭學生方程式工程設計第一名。
igus 和 ASI Automatikk AS 很榮幸能支持這支車隊,並期待在未來繼續與 Revolve NTNU 的優秀工程師合作。

巴登符騰堡州立合作大學 (DHBW) 正在曼海姆開發一款四腳步行機器人,作為學生的研究和學習平台。鑑於商用機器人的高昂價格,以及創造他們自己的解決方案的願望,學生們冒險設計和開發他們自己的機器人 - 全部來自一台 3D 印表機。然而,在實現願景的道路上並非沒有挑戰。該團隊首先開發並 3D 打印了一個致動器模組,該模組既能承受動態要求,又具有成本效益。幾個這樣的模組被用來構建和組裝第一條腿和一個測試平台,讓機器人的輪廓慢慢被識別出來。然而,經過多次測試後,我們發現所使用的絲材 (PLA) 彈性太大,同時又有相當大的質量。感謝 igus® 的支持,團隊得以實現突破。透過使用 igumid® P150(碳纖維強化絲)和 xiros 滾珠軸承,每個致動器模組的重量可減少約 18%。

使用 3D 印表機可以在醫院內以最短的時間製造出矯正受傷手指的矯形器:Trier 應用科學大學的學生正在開發一個可量度手指的精巧平台。其中一個設計難題是如何引導可移動的滑塊,在量度手指時,滑塊的頂端會沿著黏貼的厘米量測點移動。因此,研究團隊求助線性滑軌專家:igus® 。在安裝尺寸為 17 的 drylin® N 系列可立即安裝的微型線性滑軌的幫助下,學生們能夠非常容易地實現測量板的導引。

在培訓技術人員時,驅動技術教學單元也是課程的一部分。在 Hennef 的 Carl-Reuther-Berufskolleg 也是如此。Niklas Schröder 就是其中一位學生,他在 igus® SE & Co. KG 擔任開發機電工程技術員。在工作的同時,他也在接受國家認證技師的訓練。"學校的實習內容對我的工作特別有趣。在驅動技術領域中,我意識到到目前為止只有氣動解決方案作為教材被展示和說明," ,Niklas Schröder 解釋道。這讓他萌生了捐贈 igus® 的說明材料的想法。 該職業學院的實務實驗室新增了齒帶軸和主軸線性模組,並搭配步進馬達和 D1 dryve 控制系統。"" Carl Reuther 職業學院的技術老師 Krystian Watty 表示:「透過基於網路的直覺式使用者介面,學生現在可以快速地親自發現如何將軸與馬達搭配使用。"我們很高興 igus® 能在課堂上提供解決方案和專業知識。"

能做大的時候為什麼要做小:這就是 Robin Godwyll 和 Chris Walter 設計 XXL 3D 印表機時的想法。這兩位工業設計師希望以 2 x 2 x 2 公尺的安裝空間,為製造業開創新天地。例如,用塑膠打印家具。然而,軸的移動性為設計師帶來了挑戰:安全的電纜佈線。他們在 igus® 找到了他們想要的東西。感謝年輕工程師支援® 計劃,我們得以免費為學生提供能源鑽機和電纜。

"Bielefeld 應用科學大學 Gütersloh 校區機電/自動化" 課程的學生接手了現有的魔方求解機項目,並對該機器進行了改進,使其能夠在展覽會和資訊日可靠地使用。主要的挑戰在於透過影像處理偵測魔方狀態、控制步進馬達轉動魔方邊緣,以及複雜的手動夾緊魔方。現在,drylin® 主軸升降台可確保魔方在四面夾緊時無需潤滑,也不會產生震動。理想情況下,魔方的解算速度為每秒 15 次。基本的求解演算法需要 10 到 35 次移動。因此,在最佳情況下,魔方可以在一秒內解出,從而與專業解法競爭。

從達爾文到阿得萊德3,022 公里穿越澳洲沙漠。世界太陽能挑戰賽」的參賽者正好有一個星期的時間來完成這段路程。這些汽車只能利用太陽的力量來行駛。來自世界各地的學生團隊為此開發不同的汽車概念,展現出永續科技多彩多姿的一面。今年的參賽者之一來自亞琛。Sonnenwagen 車隊第二次參加兩年一度的比賽,並以第六名的成績衝過終點線。由運動塑料專家 igus® 的 iglidur® tribo 聚合物製成的滑動軸承技術幫助他們實現了這一目標。在 Sonnenwagen 的無數地方都可以找到 igus® 的輕量化 iglidur® 滑動軸承技術。舉例來說,由 iglidur® J 所製成的自調式 igubal® 夾板接頭,就用在太陽能車蓋的伸縮機構和方向盤上。同樣的材料也以滑動軸承的形式用於後輪的車輪懸掛和轉向裝置中。

打造自己的 3D 印表機:Jonas Bernhart 也接受了這個專案。年輕的工程師從 igus® 的運動塑膠盒中取得零件。為了讓他的專案順利完成,他需要一個 drylin® R 鋁製軸,用來支撐 Y 軸和 Z 軸。x 軸托架則由 drylin® R 線性滑動軸承襯墊支撐。他也使用線性軸承軸襯和 igubal® 桿端來支撐 y 軸 (列印板)。為了實現可移動的列印頭,他在 x 軸安裝了 drylin® 線性導軌。在設計機械部分的同時,他也規劃了電子部分,並決定採用步進馬達控制。為此,他需要來自 igus® 的 chainflex® 電纜,並將其鋪設在鋁型材上。

在德國學生方程式比賽中,igus® 支援國際學生車隊作為其年輕工程師支援計畫的一部分。這些車隊每年都會在霍根海姆環賽道的設計競賽中相遇,互相比拼他們自行打造的賽車。無論是重量、成本或空間問題:igus® 的 iglidur® 滑動軸承技術以其輕量、緊湊的三元共聚物提供協助。
在控制系統、踏板箱、懸吊或引擎中:每個人都能透過使用 igus® 軸承技術達成目標。這是因為滑動軸承不僅具有高度耐磨性,還具有耐腐蝕性和防潮性。TU Wroclaw 的 PWR 賽車隊(見圖)也依賴於 igus® 的滑動軸承技術。

將球射高,擊中移動中的球,跳到空中,摔倒後再爬起來。不僅職業球員可以做到這些,來自 B-Human 的機器人也可以。在 RoboCup 德國公開賽(一項以機器人為中心的比賽)上,這支來自不來梅的隊伍在標準平台足球聯賽中重新獲得了去年失去的德國冠軍頭銜。在決賽中,該團隊以 4:3 險勝來自萊比錫的衛冕世界冠軍。"B-Human公司的Jan Blumenkap說:"在這一優異成績的激勵下,我們將參加7月2日至8日在悉尼舉行的國際機器人足球賽,這要感謝igus®," 的支持。我們祝願團隊繼續取得成功!

CNC 銑床越來越受業餘愛好者歡迎。它們製作快速、成本效益高,而且用途廣泛。無論是作為銑床、雷射切割機或 3D 印表機。Kay Thömmes 就是其中一位業餘愛好者。這位機械工程學生幾年來一直致力於令人興奮的自制專案。他已經使用 igus® 的無潤滑線性滑動軸承襯套來製造 3D 印表機。對於他的 Mostly Printed CNC 銑床,Thömmes 再次選擇了 igus® 組件:高彈性的 chainflex® 纜線和安全的 e-chain® 確保三軸上可靠的纜線佈線。該專案由 igus® 資助,是年輕工程師支援計畫的一部分。

在 Heidenheim 應用科學大學,一個由六位年輕的機械工程學生組成的團隊,以製造機器人為專案,可以自主組裝零件,並在基本結構上進行自我重建。路徑就是目標:機器人必須在三個月內由學生自己開發、設計和編程。
選擇落在 5 軸的鉸接式機器人上,由於末端模組可以互換,因此提供了許多可能的應用。此外,還可安裝擰緊和抓取工具。控制系統採用了閉環步進控制器和帶編碼器的馬達。機器人透過自行編寫的程式進行控制。精確度由 igus® 的四個機器人關節 robolink® D 確保。每個關節中的自鎖蝸桿確保了機器人的最佳承載能力。此外,由於採用高性能聚合物,igus® 接頭的維護成本低,且無需進一步潤滑。

Porz 的 igus® 工廠接待了 VDI 的年輕人 - VDInis。在三個小時的活動中,家長和孩子們學習了許多關於塑料、運動塑料和 igus® 公司的知識,包括參觀工廠,然後在電子鏈® 上進行手工製作。
VDInis 對塑膠這個名詞已經非常熟悉。然而,他們對於高性能塑膠、注塑成型和運動塑膠卻並不熟悉。在半小時的介紹中,VDInis 及其家長瞭解了塑膠、igus® 及其產品。
簡報結束後,大家享用了簡短的茶點,接下來就是本次活動的重頭戲:工廠參觀。這裏有很多值得參觀的地方:從材料準備、注塑機和測試實驗室,到使用機器人和現成的現成鏈進行自動電子鏈® 組裝。
之後,參加者利用 e-chain® 連結製作了色彩繽紛的手鐲、項鍊,甚至是跳繩。

Robert Hofmann GmbH 在 3D 列印中節省時間的自動化構想打動了評審團。獎品是價值 3000 歐元的 igus® Robolink® D 機械手臂代金券,目的是將此概念轉化為現實。這台低成本的機器人將在公司的訓練中心使用。這項創新應該可以讓公司自己的 3D 印表機不再需要手動更換建築模板。這將使系統得到充分利用。此外,還可透過智慧型手機應用程式輕鬆方便地進行控制。

在今年於荷蘭舉行的第一場學生方程式賽事中,來自科隆應用科技大學的 eMotorsports 車隊取得了首場成功。該車隊裝有免潤滑的 iglidur® 滑動軸承和補償性的 igubal® 枕式軸承,以及轉向裝置中的低摩擦 Tribo-Tape 滑動薄膜和空氣動力部件中的免維護 xiros® 聚合物滾珠軸承,因此能夠穩居前十。

他們踢足球,掌握救援任務,並接管智能工廠的物流:機器人在四月於馬格德堡舉行的 RoboCup 德國公開賽 2018 上一較高下。在運動塑膠專家 igus® 的支持下,Carologistics 團隊成為物流聯賽的德國冠軍。

佔地 141,000 平方公尺、共 11 個展館的科隆展,將在 IMM 期間再次成為全球最大的傢俱商店。業界的創意人才在此展示他們的創新成果。在設計以及材料方面。來自漢堡 Gsechs 應用科技大學的 15 位新進木材技師,將在展覽會上展出特別優雅的柚木/楊木、軟木和板岩木皮製成的儲酒器系列。在他們的家具中,依賴於 igus® 的免潤滑和免維護滑動軸承組件。

今年,igus® 支持来自 Overather Paul-Klee-Gymnasium 的 Robo TV 团队参加在哥斯达黎加举行的世界机器人奥运会。比賽的目的是使用自行組裝的樂高機器人和自行編程的軟體,在規定的時間內完成任務。

Paul Saul 向 igus® 的青年工程師支援團隊提出製造攝影機滑軌的構想,該滑軌可在短片中製作自動移動的時間片以及流暢的追蹤鏡頭。由於 igus® 線性滑軌的運轉安靜且震動小,這位學生決定選用乾式滑軌® W 滑軌與搭配的滑架。步進馬達透過皮帶驅動器與滑架連接,在軌道上移動攝影機。選擇這種類型的馬達是為了達到最大的定位精度,並同時達到高運轉速度。精確度對於堆疊對焦和確保延時拍攝中的恆定距離尤為重要。專門的學生使用自己的 3D 打印機打印了相機支架和馬達支架。

這件工匠作品是以橡木和煙灰色烤漆中密度纖維板製成的走廊傢俱,它有一個可滑動的工作台,可讓人進入一個秘密的隔間。由於在工作台面與櫃體之間使用了 drylin® 微型導軌系統 N17,因此可以實現隱形導引。

今年,來自 25 個國家的 115 支車隊在霍根海姆賽道的國際設計比賽中一較高下。運動塑膠專家 igus® 的免潤滑和免保養產品再一次成為學生們的依賴。無論是踏板中的線性導軌、轉向驅動器中的乾式碳軸或橫樑中的桿端 - igus® 產品都可以在各種應用場合中找到。

國際象棋是最受歡迎的頭部運動之一,不僅可以成對下棋,也可以單獨下棋,樂趣無窮。透過"Chess Buddy" ,Sebastian Jahn 和 Julian Krydl 開發了新一代的國際象棋機器人,這是他們畢業論文的一部分。它能直接對對手的動作做出反應,並完全自主地移動棋子。Chess Buddy 的馬達驅動內部結構由兩根精密鋁軸組成,無潤滑的 drylin® R 滑動軸承可讓電磁鐵安靜且低震動地滑行,以定位棋子。

來自 Heidenheim 的一群學生的任務是設計並製造一個移動式操作機,可以拾取十個木制立方體,並將它們堆疊在室內不同位置的裝置中。該團隊決定使用夾具將立方體放置在機械手上的軌道中。這個軌道的功能就像是一個倉庫,最多可以容納五個立方體。由於彈射位置較高,高度調整由主軸驅動器來確保。附加的主軸驅動器可確保立方體在水平方向上彈出。為了在低預算下實現該專案,團隊求助於 igus® 的青年工程師支援計劃。該團隊與銷售部門一起為該專案選擇了 drylin® E 主軸驅動器和配備匹配軸承的 drylin® SLW 主軸,並成功將其安裝在機械手中,該團隊將其命名為 ACHIM(自動立方體處理與插入機械手)。結果令人印象深刻,因為有了免潤滑、免維護的主軸和適當設計的馬達,機械手可以在四分鐘內拿起所需的十個木方塊,轉動它們並將它們放入正確的位置。

在學生方程式賽車的世界裡,輕量化結構與創新已融入日常業務。來自 Friedrichshafen 的學生方程式車隊 Global Formula Racing 安裝 DRS(減速系統),也需要輕量化但穩定耐磨的零件,這就是車隊求助 Young Engineers Support 的原因。使用 igus® 的 3D 列印服務,車隊能夠快速輕鬆地列印出機翼嵌件。插入件使機翼同時具有穩定性和靈活性。精確快速的製作意味著插入件可立即固定在機翼輪廓上。

由 igus® 贊助滑動軸承的 MCGravity 車隊在德國學校一級方程式錦標賽中成功獲得第 6 名。共有來自德國各地的230支隊伍希望贏得夢寐以求的學校一級方程式盃。漢堡車隊在州錦標賽中榮獲亞軍,並與其他 16 支車隊一起獲得了參加德國錦標賽的資格。在德國錦標賽中,漢堡車隊參加了各種組別的比賽,例如最快車隊或隊際攤位。

由 igus® 贊助、來自不來梅大學的 B-Human 團隊,在決賽中以 4:1 的驚人成績擊敗來自萊比錫的 HTWK 團隊,再次贏得 Robocup 德國公開賽,成為德國最佳足球機器人團隊。該隊已在預賽和半決賽中擊敗了來自德國、瑞士、盧森堡和意大利的競爭對手。德國冠軍現在正為即將在日本舉行的世界錦標賽做準備,他們的目標是衛冕世界錦標賽冠軍。

來自 Jakob Fugger Gymnasium 的 Infinite Speed 車隊在今年的 F1 in School South-East 地區錦標賽中榮獲巴伐利亞軍。來自奧格斯堡的車隊在斬拌軸和前擾流板上都使用了 iglidur® J3滑動軸承。來自Infinite Speed車隊的車箱也讓評審團印象深刻。評審團對於使用自行編程的條碼在觸控顯示器上顯示車隊成員和賽車資訊的想法印象特別深刻,因此該車隊在來自巴伐利亞、黑森、奧地利和荷蘭的高級車隊中獲得了最佳車隊展台特別獎。

來自漢堡 Grootmoor 文法學校的 Frantic Racing Team 憑藉他們的賽車在漢堡州一級方程式錦標賽中贏得了最佳設計第一名。igus® 在原型製造和最終賽車中都使用了 xirodur® B180 的 xiros 滾珠軸承。此外,滑動軸承由 iglidur® G 製成,用於導向元件。在學校舉行的一級方程式比賽中,賽車會安裝在導弦上,以便在整個賽程中安全地保持在賽道上。為了盡可能安全地圍繞這根弦,學生們在車輛底部安裝了我們的滑動軸承。

"Public Brewing" 專案是杜塞爾多夫 Uerige 啤酒廠建築上的互動式媒體立面。igus® drylin® ZLW 贊助此專案,讓訪客透過操作各種按鈕、幫浦和曲柄,控制從麥芽研磨到裝瓶的過程後,虛擬生產的啤酒也會以真實的樣品出現。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net