變更語言 :
使用機器人可以實現許多不同的應用。除了傳統的拾取& 放置或托盤任務外,品質控制也可以有效地自動化。機器人系統在品質保證方面的優勢在於其精確度和可靠的品質:所有過程都是完全可重複的。檢驗流程會因產品和產業的不同而有很大的差異。igus® 機器人以模組化系統為基礎,因此可以靈活地配合您的應用。我們很樂意為您提供建議,讓您知道哪一種機器人最適合您的流程。
在您的自動化品質控制中,應用程式會檢查手表是否達到最短的運行時間。為此,您需要使用 igus® 的室內線性機器人和攝影機。這可讓所有鍾單獨接近,並使用攝影機影像進行檢查。
生產線末端的測試系統是以傳統方式組裝而成。我們需要一個有效率的解決方案來測試電源供應器。現在整個測試週期都由機器人完成。在此期間,操作員可以進行其他活動。機器人提供客觀的測量結果,提高了測試的品質。
為了測量專業廚房刀具切割時的阻力,我們製造了一種測量裝置,可以在參考紙上進行一致的切割。阻力可顯示刀片的狀況,以及刀片是否需要在某一點重新加工。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net