變更語言 :

在大多數情況下,機器的供電、系統的控制系統和製程的監控都是透過電線電纜實現的。當有線機器或系統料號移動時,電線電纜也在移動。只有高度靈活的電線電纜(例如igus® GmbH 的電纜)才能永久承受由此產生的最大抵抗力。
能量傳輸保護拖鏈為運動帶來秩序igus® GmbH 的拖鏈是密集開發工作的成果。拖鏈固定電線並確保恆定的彎曲半徑。彎曲半徑對連續運動的電線電纜的產品使用壽命具有決定性的影響。隨著弧半徑的增加,產品使用壽命也隨之增加。然而,圓弧半徑也決定了拖鏈的空間需求。隨著半徑的減小,空間需求也隨之減少。 igus® GmbH 開發了高度靈活的電線電纜,可實現非常長的產品使用壽命和較小的佔地面積。來自各行業的用戶都使用這些耐彎曲電纜。
適應環境耐彎曲電線暴露在各種環境影響下,尤其是護套材料必須能夠承受這些影響。例如,在無塵室應用中,重要的是盡量減少拖鏈中磨損造成的顆粒尺寸和顆粒數量。加工中心和工具機要求具有高 耐油性。用於起重機系統和建築物外其他機器的電線電纜會受到紫外線輻射和天氣影響,這些影響因氣候帶而異,並且在一年中可能會有很大波動。在海上應用中,電線電纜也必須滿足耐海水的高要求。加工半導體元件時不允許消除靜電。那裡使用的電線電纜需要導電的接地表面。在食品工業、化工廠和冶金業中,加工過程經常在極端的工作溫度下進行,所使用的電線電纜必須能夠承受這種溫度。 igus® GmbH 系列包括適用於所有這些應用領域的耐彎曲電纜。
**可以平靜地承受扭轉,**特別是在機器人中心,工具和夾臂在空間中進行任何運動,除了彎曲應力之外,還會出現扭轉負載。機械臂專用電纜纏繞在其縱向軸上。在電線電纜的外徑、護套區域中,由扭轉引起的剪切應力通常達到非常高的值。這種負載需要特殊設計的解決方案, igus® GmbH 的員工已經成功找到了這些解決方案。所有電線電纜設計也可作為耐壓變體提供。
避免特殊操作條件的意外如果沒有計劃應用的經驗,可以在igus® GmbH 的測試實驗室中模擬操作條件。在業界最大的測試實驗室中,有180個測試站,行程距離長達130米,可用於實際測試。透過氣候室測試或室外測試,可以找到能夠實現所需製程可靠性的電線電纜。 igus® GmbH 也使用這些測試站進行持續的品質控制和新產品的開發。
igus®的耐彎曲電線電纜在全球範圍內使用igus® GmbH 的耐彎曲電線電纜在全球範圍內可靠地提供服務。不同地區適用特殊標準。例如,在歐洲,製造商在其產品上貼上 CE 標誌,從而聲明其符合所有適用的歐盟法規。對歐亞經濟聯盟來說,EAC 標誌實現了這個目的。北美市場需要 UL(美國)和 CSA(加拿大)批准。這些也可以作為組合版本提供,並標有_c**ЯU**us_mark。
如果需要, igus® GmbH 可以提供經過相應國家標準認證的用於連續移動的電線電纜。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net