變更語言 :
西班牙 Masats 公司使用 igus 部件開發節省空間的輕軌車門®
為巴塞隆納地鐵 del Valles 線的新型輕軌車開發緊湊型乘客車門:這是西班牙 Masats 公司的工作。為了節省空間,工程師在車門的開啟機構中使用了來自 igus® 的 chainflex® 控制電纜和 e-chain® 。

而 CF9.UL igus® 的外護套在此也使用了 TPE 化合物。
TPE 通常是一種非常堅固的材料。因此,它被用於我們的高端電纜中,以滿足特別嚴苛的應用要求。CF9.UL 系列的控制電纜可承受數百萬次乘客車門打開裝置的雙重衝程 - 而無需高昂的維護成本。
它們不僅耐用、維護成本低、節省空間,而且符合鐵路領域的高安全和認證標準。我們製造的外殼用 TPE 添加了阻燃劑,為阻燃型。該材料還具有耐油、耐攝氏零下 35 度的極端溫度和耐紫外線輻射的特性。
05 系列的能量鏈也同樣堅固緊密,可確保控制電纜在開門和關門時安全運行 - 每扇門的行程長度達 700 毫米。電子鏈® 由高性能塑膠製成,內部高度僅為 10 毫米,內部寬度為 64 毫米。05 系列電子鏈條® 適用於低移動質量的應用,以及空間有限的應用。電子鏈® 還能實現故障安全和長時間運行。 對列車營運成本有正面影響的優勢。

Masats 的工程師選擇 igus® 的控制纜線和電子鏈® 還有另一個原因。igus® 擁有 3,800 平方米的測試實驗室,專家可在實驗室內以各種運動形式測試真實條件下的纜線和電子鏈® 。測試結果會輸入 線上使用壽命計算機 ,以預測纜線和電子鏈® 在應用中的使用 壽命 。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net