變更語言 :
當 Gelsenkirchen 的哨聲響起,足球隊互相競爭時,只有勝負才是最重要的。但在這裡,沒有任何事物的運作也離不開技術。球員們在賽場上叱吒風雲,而比賽場地下方的免維護滾輪能量鏈在移動球場時也展現了它的力量。

使用滾輪供能系統移動帶有運動場的 11,000 噸料槽!所謂的"rol e-chain®" 與傳統的滑行應用相比,具有明顯的優勢,尤其是在長距離的移動上。
"" FIFA 主席 Joseph Blatter 對於 VELTINS Arena 表現得非常興奮。歐洲足球協會 UEFA 將這個多功能場館評為最高等級的「五星級體育館」:該場館完全符合要求,甚至可以被評為 「六星級體育場」。其標誌之一是移動式球場。在兩條節省空間的"" 滾動能源鏈和 igus 特殊纜線的幫助下,它可以簡單地移動 170 公尺的距離。
從 Bruce Springsteen 到政府高峰會
這些讚美詩強調了體育館自 2001 年 8 月開幕以來所獲得的回響。在很短的時間內,它已經成為歐洲大陸最現代化的場館之一。歐洲足協 (UEFA) 將這座體育館列為最高等級的第 4 類場館。迄今為止,已有數百萬人參加過體育賽事。從賽車比賽到音樂會和冬季兩項鐵人賽,體育館已舉辦了多種活動。

在比賽期間,球場基本上只在體育館內。
這座完全由私人企業投資的體育館,在技術方面令人印象深刻。可伸縮的球場、可關閉的屋頂、可移動的南看台以及屋頂下的超大視訊立方體,這些只是其中一些技術亮點。"Knappenkarte" ,建立了以晶片技術為基礎的無現金支付方式。入場券也是以晶片技術為基礎,可輕鬆安全地控制門禁。
巨型槽作為抽屜:可伸縮的球場
VELTINS Arena 的運動場不僅僅是一個綠色的球場。它嵌在 118 米長、79 米寬的槽中,是德國足球甲級聯賽中唯一可在約 340 米的距離內來回移動的球場。它以荷蘭阿納姆 (Arnhem) 的 Gelredome 為藍本。

能量鏈,側面集成了滾輪 - 對污垢不敏感,節省空間。
"在比賽期間,球場基本上只能在體育館內使用。透過遷移球場,我們確保敏感的綠色表面處於最佳狀態。體育場看台很高,通常會阻擋陽光直射。" igus 執行長 Michael Blaß 解釋說:「這對草皮有顯著的影響,否則每隔幾個月就得更換非常昂貴的捲草皮。"當球場移動時,我們的滾動能源鏈會用來供電。它們只佔用很小的空間,而且從一開始就證明了它們的優勢。"
移動式球場的原理相對簡單。重達 11,000 噸的球槽會像抽屜一樣被推進推出賽場。為了確保運作順暢,我們在所謂的第二層地板,也就是地基中嵌入了 16 條鋼軌。每條軌道寬 25 公分、長 300 公尺,用來將球槽和草皮表面運入賽場。

在我們內部實驗室的特殊滾子測試台上,能量鏈經過專為滿足客戶要求而設計的廣泛測試。
滾子能量鏈:滾動而非滑行
igus 滾子能量鏈適用於需要高速長距離傳動的應用。例如,在終點攝影機或輸送機技術中,經常會出現這種情況。該系統的低摩擦係數還可以在起重機領域的慢速應用或移位系統中節省成本,因為驅動器的尺寸可以顯著縮小。
在 Gelsenkirchen,以 1.5m/min 的速度和 0.1m/s² 的加速度,兩個平行運轉的供能系統用於約 170 公尺的長距離。為了確保調整機制,兩個較短的、長約 4 公尺的供電系統也是整體概念的一部分。
"此應用中的一個關鍵因素是供電系統必須不受天氣影響。" Michael Blaß說,在任何天氣下都能運作是非常重要的,這也是主要的要求之一。"此外,還有高額外負荷與長行程的結合。因此,我們將一般的鏈條改為滾子能量鏈。在這裡,滾子被整合到側面部分。因此,移動能量鏈所需的驅動力可減少 75%。磨損當然也顯著減少。 此外,滾輪可防止冬季上層運行凍結到下層運行。在各種環境條件下,鏈條從一開始就能完美運作!"
用於能源供應系統的冷撓性電纜
但交付範圍更大。"我們不僅提供能源供應系統,還為其配備了我們的特殊 chainflex 電纜," ,Michael Blaß 解釋道。chainflex 涉及能源鏈系統的特殊電纜,這些電纜已在我們自己的技術中心經過徹底測試。
所有採用的低溫柔性 TPE 控制和馬達電纜均可在 -35°C 至 +100°C 的室內和室外溫度範圍內使用。"我們是第一家開發完整能源鏈系統的公司。Michael Blaß 表示:" ,我們從單一來源提供電纜和能量鏈,並根據應用提供系統保證。客戶的優勢在於減少了聯絡人的數量。如果有任何技術問題,我們的專家會隨時提供協助。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net