iglidur® 滑动轴承与滚针轴承的摆动对比测试

为了在 igus® 实验室开展系列测试,客户提供了应用中使用的轴。 测试是在现场测试实验室用标准测试机器进行的(图1)。 在客户应用中,可能会进入大量灰尘。 因此不能润滑,此外在整个运行时间中,滚针轴承所需的润滑只能在限制范围内得到保证。 因此,滑动轴承在正常运转下进行测试,即无润滑干运行,以及带和不带润滑的滚针轴承。 在第一步中,所有的测试都是在没有污垢进入的情况下进行的。 使用 iglidur® 滑动轴承时,通过负载方向的内径变化来确定磨损。 为此,在测试之前和之后用外部微米针测量内径。 不同之处在于磨损。 通过循环频率确定运行性能以对比磨损。 无法用实验室提供的装置测量滚针轴承的内径。 在这里,磨损是通过质量损失等方式来确定的。
摆动磨损测试 图1:测试是在现场测试实验室用标准测试机器进行的。


 
 

1

力传递的杠杆

2

负载

3

检查设备

磨损测试按照如下参数进行:

  
参数
轴承 iglidur® P210 iglidur® Q iglidur® Q2 滚针轴承 滚针轴承
客户轴(氮化) 客户轴(氮化) 客户轴(氮化) 客户轴(氮化) 客户轴(氮化)
加载 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa
运动类型 可调心 可调心 可调心 可调心 可调心
摆动角度 60° 60° 60° 60° 60°
速度 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s
润滑 OKS 400(一次性)
目标循环次数 600000 600000 600000 600000 600000
iglidur® P210 图2:iglidur® P210 轴承在没有润滑的情况下搭配相应的轴进行测试
iglidur® Q 图3:iglidur® Q 轴承在没有润滑的情况下搭配相应的轴进行测试
iglidur® Q2 图4:iglidur® Q2 轴承在没有润滑的情况下搭配相应的轴进行测试
滚针轴承 图5:滚针轴承在没有润滑的情况下搭配相应的轴进行测试

平均磨损对比

iglidur® P210,iglidur® Q,iglidur® Q2;P = 4 MPa;v = 0.01米/秒;摆动角度60°

结果:

无润滑的滚针轴承在目标运转时间的约1/10至1/3时就出现故障了。 另外,轴有相当大的损坏。 润滑的滚针轴承变得更重。 这可能是由积聚在轴承中和通过润滑粘附的颗粒造成的。 但是,轴承的磨损似乎很少发生。所有 iglidur® 滑动轴承都达到了目标使用寿命,并且仍然功能正常,就像润滑滚针轴承一样。 轴也只显示出非常轻微的磨损痕迹。 因此,由 iglidur® P210 制成的滑动轴承达到了最佳的磨损效果,并且 iglidur® P210 滑动轴承搭配轴的效果也看起来最佳。 由于这些结果,我们建议在应用中使用由 iglidur® P210 材料制成的滑动轴承作为免润滑轴承。 在下面的步骤中还可以根据需要进行其他存在脏污进入的测试。

更多信息

可24-48小時內出貨(不含假日) 自潤軸承iglidur® 產品總覽

自潤軸承iglidur® :igus®種類繁多的軸襯和附件

轴承测试实验室

每年有超过135万亿次移动测试在轴承测试实验室完成。

可24-48小時內出貨(不含假日)

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG