請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

動態工程塑膠用於汽車座椅

直線、擺動、旋轉——提供適用於各種運動類型的產品


自潤軸承用於座椅高度調節

  • 所需產品:用於座椅高度調整的自潤軸承解決方案
  • 要求:低噪音、運行平穩、低霧化、負載能力強、重量輕、低摩擦係數、公差補償、可用於高乾燥溫度下的電鍍塗裝、耐腐蝕
  • 適用產品:由iglidur M250和iglidur K230製成的卡箍軸承,由iglidur GLW和iglidur G製成、用於更高負載的自潤軸承
  • 為客戶帶來的益處:自潤軸承經過摩擦優化,重量輕、使用壽命長,且具有降噪(NVH/BSR)特性,座椅調整因此可以安靜進行。卡箍軸承等特殊設計節省了安裝時間。部件價格經濟實惠和易於裝配的優點則幫助客戶節省了大量成本。此外,由於產品無需重新校準和法蘭加工,因此其開發時間很短,同時我們的技術人員還會為客戶提供從產品規劃到設計整個過程全方位的建議。而且採用耐磨材料透過雷射燒結列印製成的原型件 24 小時內即可出貨。
自潤軸承用於座椅高度調節
用於座椅高度調節:
汽車的座椅高度調節對於提高汽車的舒適度和安全性非常重要。與此同時,隨著自動駕駛汽車技術的快速發展以及人們對汽車共享服務需求的大幅增加,同一輛車被很多駕駛者使用的可能性不斷增加,因此汽車座椅高度調節的應用日益普遍。也是出於這個原因,透過制動器和緊湊型馬達進行電動座椅調節越來越普遍。

了解更多關於易格斯自潤軸承用於座椅高度調節的資訊,請前往 ▸ 易格斯部落格 。

自潤軸承用於座椅靠背調節

  • 所需產品:用於傾斜角度調節的無噪音和低間隙軸承
  • 要求:低噪音、減震、低間隙、低霧化、負載能力強、重量輕、免潤滑
  • 匹配產品:由 iglidur X、iglidur G 和 iglidur GLW 等製成的各種特殊部件
  • 為客戶帶來的益處:由於製作材料經摩擦優化,且內含固體潤滑劑,因此產品的摩擦係數很低,從而將調整過程中產生的噪音降到最低。此外,特殊的設計使得軸承可以匹配應用的安裝情況,以低間隙運行,同時也大大節省了開發和設計所需的時間。
用於座椅靠背調節系統中的齒輪和自潤軸承
靠背調節:
一直以來,各類車輛中都普遍配備手動或電動靠背調節機制。這種機制有助於駕駛者實現安全舒適的坐姿。對於現代座椅設計來說,噪音小、重量輕和免潤滑至關重要,而這些也正是易格斯零組件所具有的一些重要特徵。此處採用的是易格斯的 iglidur 自潤軸承,它具有摩擦係數低和磨損小的特點,且無需額外上油。
而且這種軸承在開發或試驗階段也經過了各種測試,比如檢驗軸承負載能力的碰撞測試。其他測試包括耐久性測試, 即檢查軸承在-20°至+80°C的溫度範圍內的磨損情況以及運行時所產生的噪音大小。結果,這些自潤軸承成功通過測試,期間沒有進行任何維護也沒有產生故障。此外,上述提到的 iglidur 材料還具有其他優點,比如可以滿足車輛內部的起霧要求,以及在振動發生時可以減輕座椅系統的振動等。
 

螺桿支撐用於腰部調節

  • 所需產品:用於螺桿支撐的止推墊圈
  • 要求:噪音小、運行平穩、耐腐蝕、低霧化、高 p x v值 =1 時負載能力 強、重量輕、摩擦係數低、與由 POM 和 PP GF30 製成的搭配件匹配
  • 適用產品:止推墊圈 iglidur  W300
  • 為客戶帶來的益處:止推墊圈運行更平穩,是 軸向滾珠軸承的低成本替代品
用於腰部調節:
目前,汽車行業的趨勢是推出可以提高乘客舒適度的全新移動內裝產品。而座椅的其中一個舒適組件就是 電動腰椎調節裝置:透過為腰椎提供支撐,它促使乘客保持直立姿勢,從而幫助緩解肌肉並防止背部疼痛。其中,在用於獨立靠背調節的驅動器中就可以使用iglidur自潤軸承,它能 確保調整操作安靜、平穩地進行。這款軸承經 耐磨優化, 摩擦係數低,使用壽命長。而且由於其製作材料中含有固體潤滑劑,因此軸承無需額外潤滑,從而大大降低了成本。
自潤軸承用於座椅腰部調節

用於腿部腳踏中的自潤軸承

  • 所需產品:車內自潤軸承解決方案,用於調整汽車座椅腿部腳踏和延伸部分
  • 要求:運行平穩、摩擦係數低、負載能力強、重量輕、低霧化、低噪音
  • 適用產品:由iglidur  M250和iglidur  G製成的自潤軸承
  • 為客戶帶來的益處:iglidur自潤軸承可以防止座椅鉸鏈內BSR和NVH噪音的產生,從而使座椅調整可以安靜進行。而且由於這種軸承由經耐磨優化的工程塑膠製成,因此它們比同類金屬軸承輕5倍。
用於座椅腿部支撐:
為了提高舒適度,汽車座椅一般都會配備可調節的座椅延長件或腿部腳踏。這些部件以及很多其他調整機制通常也會出現在船長椅中。
用於腿部腳踏中的自潤軸承
了解更多易格斯產品應用實例:
用於頭枕中的自潤軸承
自潤軸承和齒輪用於扶手

滑環用於旋轉支架

  • 所需產品:用於前排座椅的旋轉軸承
  • 要求:運行安靜、摩擦係數低、負載能力強、重量輕、免潤滑、高度耐磨、低霧化
  • 適用產品: 由iglidur J或iglidur RN293等製成的滑環,可選擇轉盤軸承或客製特殊件
  • 為客戶帶來的益處:由於製作材料經摩擦優化,且內含固體潤滑劑,因此滑環的摩擦係數很低,在調整過程中產生的噪音和承受的應力極小。此外,特殊的設計使得軸承可以匹配應用的安裝情況,以低間隙運行,這不僅節省了開發和設計時間,還使得它具有優於滾動軸承解決方案的巨大成本和重量優勢。
滑環用於可旋轉座椅
用於旋轉座椅:
旋轉座椅主要用於露營車和商用車中。但是現在,隨著自動駕駛技術的快速發展,越來越多的移動內裝產品也正逐漸被開發出來用於傳統的汽車中。旋轉座椅可以使得有限的車輛空間得到更充分利用:駕駛座和乘客座椅均可旋轉360°,從而能創造舒適的乘坐空間。
而在旋轉座椅上安裝由iglidur材料製成的滑環則有助於實現簡單的手動或電動座椅調節,因為這種滑環具有滑動摩擦係數低和驅動扭矩低的特點。而且由於滑環內整合了固體潤滑劑,因此系統無需額外潤滑和維護即可運行。
滑環的製作材料也在各種耐久性測試中經過了驗證:在測試中, 我們在-20°至+80°C的溫度範圍內對它們的磨損情況以及運行時所產生的噪音大小進行了檢查,結果它們成功通過了測試,期間沒有進行任何維護也沒有產生故障。此外,iglidur  J或RN293還具有其他優點,比如可以滿足車輛內部的起霧要求,以及在振動發生時可以減輕座椅系統的振動等。

自潤軸承用於驅動電動座椅調節裝置的小型馬達中

  • 所需 產品:自潤軸承解決方案,用於電動座椅調節、座椅制動器和驅動裝置的小型馬達中
  • 要求:適用於高速和狹小安裝空間、低摩擦係數、低噪音、負載能力強、運行平穩、重量輕、免維護、無需外部潤滑
  • 適用產品:由高度耐磨的iglidur J和iglidur H1製成的耐高溫自潤軸承
  • 為客戶帶來的益處:降噪(NVH和BSR)、在低速和高速下均具有高性能、低摩擦係數、使用壽命長、無需外部潤滑、節省成本、減輕重量
帶齒輪的驅動器
關於用於電動座椅調節的小型馬達:
現在,越來越多安裝了驅動器的電動調節裝置被汽車製造商大規模應用。而對於所有現代座椅設計來說,低噪音和輕量化都至關重要。因此使用易格斯自潤軸承非常合適,因為它比常規的解決方案更輕便,其運行也更安靜。此外,這種軸承內含潤滑劑,實現乾式運行,因此無需外部潤滑即可確保較長的使用壽命。
小型馬達可用於以下座椅應用,其中包括::座椅長度調節、座椅傾斜角度調節、座椅高度調節、靠背調節、頭枕調節、腰部支撐、座椅觸覺反饋、腰部支撐、頭枕調節、安全帶調整等。

易格斯產品在電動座椅長度和靠背調節中的應用實例:
用於制動器中的 dryspin
用於座椅制動器中的自潤軸承和齒輪

拖鏈系統用於座椅高度和直線調節

  • 所需產品:用於直線座椅調節和座椅高度調節的拖鏈
  • 要求:為電纜提供保護、運行平穩、可在狹窄的安裝空間內引導電線電纜、安裝簡便、填充帶接頭的預裝配電纜
  • 匹配產品: E2微型拖鏈、 方便型拖鏈系列E06
  • 為客戶帶來的益處:易格斯方便型拖鏈的一個主要特點是它安裝簡便。它採用igumid NB製成,這種材料非常堅固、 彈性高且已獲得UL94-V2認證。
拖鏈可確保電纜的最小彎曲半徑,同時延長整個系統的使用壽命。而部件結構緊湊且易於安裝,則意味著前期的組裝和後期維修工作可以大大簡化,因為電纜和拖鏈可以輕鬆更換。
拖鏈用於汽車座椅的直線調節

用於拖鏈旋轉座椅

  • 所需產品:用於座椅系統中的旋轉和擺動應用的拖鏈
  • 要求:在旋轉角度達200°的運行中 為電纜提供保護
  • 匹配產品:E2微型拖鏈,尤其是 E2C.15系列拖鏈
  • 為客戶帶來的益處:具有反向彎曲半徑(RBR)的拖鏈為電纜提供保護,並為座椅組件提供持續的電流供應 
旋轉拖鏈用於車座


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
王志剛 Gary Wang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG